Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, CC3200, CC3200SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件:ADS1247、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 cc3200、通过 SPI 通信与 ads1247连接。因此、我从 SPI 数据获取返回函数为0获取非阻塞函数、而 SPI 输入非阻塞函数有时我获取返回函数为1和255。
那么、plz 告诉我返回函数。