This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:返回功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/758958/ccs-cc3200-return-function

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:ADS1247

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 cc3200、通过 SPI 通信与 ads1247连接。因此、我从 SPI 数据获取返回函数为0获取非阻塞函数、而 SPI 输入非阻塞函数有时我获取返回函数为1和255。

那么、plz 告诉我返回函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Driverlib 函数 SPIDataGetNonBlocking () SPIDataPutNonBlocking ()的源代码、位于\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\driverlib\spi.c 有关 TRM 中的 SPI CC3200寄存器 的说明。

    例如:

    long
    SPIDataPutNonBlocking (unsigned long ulBase、unsigned long ulData)
    {
    unsigned long ulRegVal;
    
    //
    //读取状态寄存器
    //
    ulRegVal = HWREG (ulBase + MCSPI_O_CH0STAT);
    
    //
    //将值写入 Tx 寄存器/FIFO
    //如果空间可用
    //
    IF (ulRegVal 和 MCSPI_CH0STAT_TXS)
    {
    HWREG (ulBase + MCSPI_O_TX0)= ulData;
    返回(1);
    }
    
    返回(0);
    } 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢