This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1833蓝牙初始化超时

Guru**** 1948050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757656/linux-wl1833-bluetooth-initialization-timed-out

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 python 脚本对 BT 开/关进行应力测试、有时 BT 会初始化失败。

有人对此问题有什么想法吗?

我们还在 附件中附加了 BT 固件日志和测试脚本。

e2e.ti.com/.../log_5F00_python.7z

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    我不确定您的脚本在做什么以及如何处理 bt_enable 访问、但请确保您为芯片提供足够的时间在关闭/打开周期之间进行复位。 您能否在关断和导通周期之间添加更长的延迟、并查看延迟是否有用?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的建议。

    我们将增加更长的延迟时间、以查看 BT 开/关工作 是否正常。

    郭南

x 出现错误。请重试或与管理员联系。