请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
大家好、
是否有机会在 CC3220上添加可配置的 TCP 重新传输超时(RTO)和重试次数? 此时、常量在 NWP 上进行硬编码(400ms、25次重试)。
我为什么要问。 我在 CC3220上有多套接字 TCP 服务器(一个侦听套接字、多个客户端套接字)。 但是、如果在打开 TCP 连接期间出现问题(例如、缺少3路握手的 ACK)、侦听套接字将发送25次重试。 在此期间(10秒)不接受新的传入连接。 可配置的 RTO 应该部分解决了这个问题。 我在 NWP Web 服务器上看到了相同的行为。
1月