This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:TCP 重新传输超时

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/757206/cc3220-tcp-retransmission-timeout

器件型号:CC3220

大家好、

是否有机会在 CC3220上添加可配置的 TCP 重新传输超时(RTO)和重试次数? 此时、常量在 NWP 上进行硬编码(400ms、25次重试)。

我为什么要问。 我在 CC3220上有多套接字 TCP 服务器(一个侦听套接字、多个客户端套接字)。 但是、如果在打开 TCP 连接期间出现问题(例如、缺少3路握手的 ACK)、侦听套接字将发送25次重试。 在此期间(10秒)不接受新的传入连接。 可配置的 RTO 应该部分解决了这个问题。 我在 NWP Web 服务器上看到了相同的行为。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    目前未计划这样做。 我可以确保向设计团队提供此反馈、并确保对其进行讨论。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    好的、谢谢。

    如有任何更新、请直接与我联系。 如果您没有我的电子邮件地址、请咨询 Josh。

    在从另一侧丢失 ACK 的情况下重新传输的示例(192.168.236.15 -带有 TCP 服务器的 CC3220;192.168.236.8 - TCP 客户端/计算机):

    1月