This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:检测到硬件并加载模块、但没有 wlan0接口。

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL18XXCOM82SDMMC, TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/752107/linux-wl1837mod-hardware-detected-and-modules-loaded-but-no-wlan0-interface

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: PMPWL1837WL18XXCOM82SDMMCTXS0108E

工具/软件:Linux

大家好、

我在某些定制硬件上遇到 WL1837MOD 问题。 它通过一个 SDIO 接口和额外的使能和 IRQ 信号被连接至主处理器(LS1012A)。

问题表现为 wlan0未出现在某些电路板上。 某些电路板没有问题、其他电路板从未有 wlan0接口、而其他电路板有时仅在重启时工作。

我们在每个实例中都使用相同的固件(LS1012A RCW 和 U-boot)和映像(基于 Yocto 的 Linux;从 SD 卡引导)。

我已检查内核启动期间是否检测到该模块:

[2.693888] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡

正在加载所需的内核模块:

使用的模块大小
wl18xx 139264 0
wlcore 249856 1 wl18xx
mac80211 462848 2 wl18xx、wlcore
cfg80211 315392 3 wl18xx、wlcore、mac80211
rfkill 368642 cfg80211
wlcore_SDIO 16384 0
spidev 20480 0
PFE 106496 1.

固件文件在映像之间没有变化、据我所知、正在遵循电源定序。

我浏览了 WL18xx 模块硬件集成指南+清单、并遇到了一些问题。

1.复位模式感知对 WiFi 功能有多重要? 这三个引脚在工作模式和调试模式之间进行选择、但我们的硬件设计中采用了相应的引脚

2.如果未使用 BT,是否所有 BT 相关引脚都可以是 N.C.?

检查清单要求使用10k 上拉/下拉电阻器。 这是强制性的吗、即较小的值是否会对操作产生影响?

感谢能提供帮助的任何人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    以下是几个问题:
    1、模块未启动时会发生什么情况。 您能否共享"良好"案例和"不良"案例的内核日志
    2.在"坏"的电路板上、以防您尝试限制 SDIO 总线速度。 有什么用吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 dmesg 的滤波输出| grep -E "WL|MMC|80211"

     


    工作:

    [  2.582230] mmc0:1560000.esdhc 上的 SDHCI 控制器[ 1560000.esdhc]、使用 ADMA 64位

    [2.693888]  mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡

    [21.238790]  wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)

    [21.343973]  wlcore:已加载

    [23.642973]  wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240

    [23.744439]  wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)

    [23.764129]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪

    [28.846015]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪

     

    不工作:

    [2.693661]  mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡

     

     

    工作中和非工作中都显示了所有具有  lsmod 的内核模块。

     

    调整总线速度似乎没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否同时为我提供两种情况的完整(未过滤)引导日志?
    我需要查看我在该过程中是否看到任何错误打印。
    我还想了解您使用的内核版本。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在这里。

    我想补充一点、硬件和内核都是由第三方开发的。

    需要注意的几件事:

    • XHCI USB/SDIO 控制器、用于从 SD 引导、而不是从 WL1837MOD 引导
    • 名为 wpandev 的自定义内核模块-仅与802.15.4无线电交互

     

     

    工作

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.35+gb226445 (OE-user@OE-host)(gcc 版本7.2.0 (GCC))#1 SMP 抢占 Mon Auger 6 17:14:06 PDT 2018
    [0.000000]引导 CPU:Aarch64处理器[410fd034]
    [0.000000]耳塞:UMIO 0x00000000021c0600处的 uart8250 (选项'')
    启用[0.000000]引导控制台[uart8250]
    [0.000000]调试:忽略日志级别设置。
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x00000000bec00000处保留16个 MIB
    [0.000000] NUMA:找不到 NUMA 配置
    [0.000000] NUMA:在[mem 0x0000000000000000000000000000 0x0000bfdfff]建立节点
    [0.000000] NUMA:在节点0上添加 memblock [0x8000000000 - bbfdfff]
    [0.000000] NUMA:Initmem 设置节点0 [mem 0x80000000-bfdfff]
    [0.000000] NUMA:node_data [mem bbbfde1c80-bbfde343f]
    [0.000000]区域范围:
    [0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000]正常为空
    [0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [0.000000]早期存储器节点范围
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00008000000800000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x00008000000800000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000]在节点0上的总页:261632
    [0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的4088页
    [0.000000] DMA 区域:保留0页
    [0.000000] DMA 区域:261632页、LIFO 批处理:31
    [0.000000]警告:X1-x3非零违反引导协议:
    [0.000000] perpu:嵌入式23页/CPU @ff80003fdc5000 s55128 r8192 d30888 u94208
    [0.000000] pcpu-alloc:s55128 r8192 d30888 u94208 alloc=23*4096
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [0.000000] CPU 特性:为 ARM 勘误表845719启用权变措施
    [0.000000]在节点顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:257544
    [0.000000]策略区域:DMA
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS1,115200 root=/dev/sda2 earlycon=uart825,00x21c0600 rootwait IP=DHCP loglevel=7 ignore_loglevel
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [0.000000]内存:980524K/1046528K 可用(12540K 内核代码、1048K rwdata、4900K rodata、1152K init、980K BSS、 49620K 保留、16384K CMA 保留)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]模块:0xff00000000 - 0xff000008000000 (128 MB)
    [0.000000] vmalloc:0xff000008000000 - 0xff7dffbfff0000 (129022 GB)
    [0.000000].text:0xff000008080000 - 0xff000008cc0000 (12544 KB)
    [0.000000].rodata:0xff000008cc0000 - 0xff000009190000 (4928KB)
    [0.000000].init:0xff000009190000 - 0xff0000092b0000 (1152KB)
    [0.000000].data:0xff0000092b0000 - 0xff0000093b6200 (1049KB)
    [0.000000].bss:0xff0000093b6200 - 0xff0000094ab254 (981KB)
    [0.000000]固定:0xff7dfffe7fd000 - 0xff7dfffec00000 (4108 KB)
    [0.000000] PCI I/O:0xff7dfffee00000 - 0xff7dffe00000 (16 MB)
    [0.000000] vmemmap:0xff7e000000 - 0xff8000000000 (最大2048 GB)
    [0.000000] 0xff7e000000 - 0xff7e0000ff8000 (实际为15 MB)
    [0.000000]内存:0xff8000000000 - 0xff80003fe00000 (1022 MB)
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的构建时间调整为64。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 64、nr_cpu_ids=1的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:64 nr_IRQ:64 0
    [0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以31.25MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xffffffffffffffffff max_cycles:0xe6a171046、max_idle_ns:881590405314 ns
    [0.000003] sched_clock:31MHz 时为56位、分辨率32ns、每4398046511088ns 换行一次
    [0.006864]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.010497]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 62.50茂物剪(lpj=125000)
    [0.018881] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.022700]安全框架已初始化
    [0.026252]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
    [0.032942] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:7、524288字节)
    [0.038916]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
    [0.044348] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
    [0.050898] ASID 分配器初始化为65536个条目
    [0.087766] EFI 服务将不可用。
    [0.099467]带来1个 CPU
    [0.101863] SMP:总共激活1个处理器。
    [0.105681] CPU 特性:检测到的特性:32位 EL0支持
    [0.110423] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
    [0.113742]替代方案:修补内核代码
    [0.118001] devtmpfs:已初始化
    [0.125684] DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
    [0.129045]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.136975] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.142473] XOR:测量软件校验和速度
    [0.186459] 8regs:1919.000 MB/秒
    [0.226489] 8regs_prefetch:1711.000 MB/秒
    [0.266529] 32寄存器:2359.000 MB/秒
    [0.306566] 32regs_prefetch:1982.000 MB/秒
    [0.310299] XOR:使用函数:32regs (2359.000 MB/秒)
    [0.314681] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.320441] NET:注册协议系列16.
    [0.336324]空闲:使用调速器菜单
    [0.340312] VDSo:2页(1个代码@ ff000008cc7000、1个数据@ ff0000092b5000)
    [0.346568]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.352740] DMA:为原子分配预分配的256 KiB 池
    [0.358258]串行:Amba PL011 UART 驱动程序
    [0.414326] HugeTLB 已注册2MB 页大小、预分配0页
    [0.503755] raid6:int64x1 gen() 350MB/s
    [0.571798] raid6:int64x1 XOR () 374 Mb/s
    [0.639862] raid6:int64x2 gen() 587 MB/s
    [0.707904] raid6:int64x2 XOR () 503 Mb/s
    [0.775970] raid6:int64x4 gen() 902 MB/s
    [0.844056] raid6:int64x4 XOR () 621 MB/s
    [0.912144] raid6:int64x8 gen() 833MB/s
    [0.980216] raid6:int64x8 XOR () 625 MB/s
    [1.048323] raid6:neonx1 gen() 620 MB/s
    [1.116393] raid6:neonx1 XOR () 638 Mb/s
    [1.184515] raid6:neonx2 gen() 1016 Mb/s
    [1.252551] raid6:neonx2 XOR () 873 MB/s
    [1.320664] raid6:neonx4 gen() 1320 MB/s
    [1.388722] raid6:neonx4 XOR () 1002 Mb/s
    [1.456819] raid6:neonx8 gen() 1385 Mb/s
    [1.524875] raid6:neonx8 XOR () 1022 Mb/s
    [1.528325] raid6:使用算法 neonx8 gen() 1385 Mb/s
    [1.532695] raid6:. XOR() 1022 Mb/s,RMW 已启用
    [1.536713] raid6:使用 intx1恢复算法
    [1.540908] ACPI:解释器已禁用。
    [1.548216] RCPM:layersce_rcpm_init:已初始化 RCPM 驱动程序。
    [1.555656] vgaarb:已加载
    [1.558752] SCSI 子系统已初始化
    [1.566179]已加载 libata 版本3.00。
    [1.569886] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [1.574791] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [1.579285] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [1.583986] IMX-i2c 2180000.i2c:无法获取 pinctrl、不支持总线恢复
    [1.590365] i2c i2c-0:已注册 IMX I2C 适配器
    [1.594300] i2c i2c-0:不能使用 DMA、而是使用 PIO。
    [1.599099] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [1.603342] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [1.610849]已注册 PTP 时钟支持
    [1.614340] DMI:固件注册失败。
    [1.618272]没有 BMan 门户可用!
    [1.621638] qman:已在 ff0000096d1000处分配查找表,条目计数65537
    [1.627737]无可用的 qman 门户!
    [1.630918]器件树中没有 USDPAA 存储器、没有"FSL、usdpaa-mem"
    [1.636226]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [1.642220]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.647549] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [1.650810] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:512 (顺序0、4096字节)
    [1.656765] PNP:PNP ACPI:已禁用
    [1.672584] NET:注册协议系列2.
    [1.677217] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.683179] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、131072字节)
    [1.688689] TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [1.693947] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.698783] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.704091] NET:注册协议系列1.
    [1.715920] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [1.720737] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.724551] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.728359] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [1.733578] PCI:CLS 0字节,默认64
    [1.737234]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [1.743751] KVM [1]:8位 VMID
    [1.746388] KVM [1]:IDMAP 页面:80cb3000
    [1.749628] KVM [1]:HYP VA 范围:80000000000:FFFFFFFF
    [1.755120] KVM [1]:已成功初始化 HYP 模式
    [1.759312] KVM [1]:vgic-v2@1404000
    [1.762258] KVM [1]:vgic 中断 IRQ1
    [1.765433] KVM [1]:虚拟计时器 IRQ4
    [1.770488]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [1.775425]审核:type=2000审核(1.684:1):已初始化
    [1.784579]工作集:TIMESTAMP_BITS =44 max_order=18 bucke_order=0
    [1.790404] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.799361] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.803480]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.806875]注册了密钥类型 id_legacy
    [1.810120] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [1.815762]熔丝初始化(API 版本7.26)
    [1.819214] SGI XFS、具有 ACL、安全属性、实时、未启用调试
    [1.837582] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [1.842109] Ceph:已加载(MDS proto 32)
    [1.847748]异步_TX:API 初始化(异步)
    [1.851468]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [1.861722]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [1.864957]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [1.870627] libphy:MDIO_DRIVER_REGISTER:PHY-BCM-ns2-PCI
    [1.878486]、共页:PCI:主机桥/soc/pcie@3400000范围:
    [1.884010]、共页:PCI:IO 0x4000010000..0x400001FFFF -> 0x00000000
    [1.889264]、共页:PCI:MEM 0x4040000000..0x407ffffff -> 0x40000000
    [1.894800] layerscape - PCIe 3400000。PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.900322] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.904813] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.909839] PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x4040000000-0x407fffff](总线地址[0x40000000-0x7fffff])
    [1.918392] PCI 0000:00:00.0:[1957:8100] 01类0x060400
    [1.923284] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x38:[MEM 0x00000000-0x000007ff 前缀]
    [1.928752] PCI 0000:00:00.0:支持 D1 D2
    [1.932210] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME#
    [1.937454] PCI 0000:00:00.0:bar 6:已分配[mem 0x4040000000-0x40400007ff pref]
    [1.943692] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
    [1.948053] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [1.958157] Freescale LS2控制台驱动程序
    [1.962754] FSL-LS2-console:已注册器件 FSL_MC_console
    [1.967875] FSL-LS2-console:已注册器件 FSL_aiop_console
    [1.973821] xenfs:不在非 Xen 平台上注册文件系统
    [1.985260]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
    [1.992975]控制台[ttyS1]禁用
    [1.996658] 21c0600.serial: tmio 0x21c0600处的 ttyS1 (IRQ = 15、base_baud = 7812500)是16550A
    [2.003890]控制台[ttyS1]已启用
    [2.009604]引导控制台[uart8250]已禁用
    [2.016968]已初始化 SuperH (H)SCI (F)驱动程序
    [2.021216] msm_serial:驱动程序已初始化
    [2.025415]无法从 DT 检测 CPU 0的缓存层次结构
    [2.105520]返修:模块已加载
    [2.146078]循环:模块已加载
    [2.149619] hisi _SAS:驱动程序版本 v1.6
    [2.154907] AHCI-QorIQ 3200000。SATA:AHCI 0001.0301 32插槽1端口6 Gbps 0x1支持平台模式
    [2.162664] AHCI-QorIQ 3200000。SATA:标志:64位 NCQ SNTF PM 仅限 CLO pmp FBS PIO 贫民窟部件 CCC SDS apst
    [2.175437] SCSI host0:AHCI-QorIQ
    [2.178617] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x03200000-0x0320FFF]端口0x100 IRQ 24
    [2.186130] FSL-quadspi 1550000.quadspi:s25fl512s (65536 KB)
    [2.199910] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.205772] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [2.211115] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [2.217246] Freescale FM 模块、FMD API 版本21.1.0
    [2.222149]飞思卡尔 FM 端口模块
    [2.225180] FSL_Mac:FSL_Mac:基于 FSL FMan MAC API 的驱动程序
    [2.229889] FSL_DPA:FSL DPAA 以太网驱动程序
    [2.233584] FSL_ADVANCED:FSL DPAA 高级驱动程序:
    [2.237633] FSL_PROXY:FSL DPAA 代理初始化驱动程序
    [2.242267] FSL_oh:FSL FMan 离线解析端口驱动程序
    [2.247016] e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
    [2.252860] e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
    [2.257613] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 3.2.6-k
    [2.262357] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2015英特尔公司。
    [2.267249] igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.4.0-k 版
    [2.272892] igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
    [2.277459] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [2.283790] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [2.288642] sky2:驱动程序版本1.30
    [2.2955] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [2.302452] dwc3 2f00000.usb3:请求值与默认值相同、忽略
    [2.309254] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.314957] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [2.318734] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [2.323245] EHI-exynos:EHCI EXYNOS 驱动程序
    [2.326817] EHI-msm:Qualcomm 片上 EHCI 主机控制器
    [2.331484] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [2.336545] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [2.340238] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [2.3446464] ohcii-exynos:OHCI EXYNOS 驱动程序
    [2.348502] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.353064] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [2.359583] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f66d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
    [2.366648] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 22、IO 内存0x02f00000
    [2.372126]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.375303]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [2.378737] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.383168] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号2
    [2.389306] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [2.396515]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.399678]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [2.403498] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [2.409818]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.416422] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.423183] imx2-WDT 2ad0000.wdog:超时60秒(nowaout=0)
    [2.429819] QorIQ_cpufreq:Freescale QorIQ CPU 频率调节驱动器
    [2.435416] CPUIDLE ARM:CPU 0无法初始化空闲 CPU 操作
    [2.440458] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [2.445666] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [2.449632] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [2.455256] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [2.500355] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [ 2.582230] mmc0:1560000.esdhc 上的 SDHCI 控制器[ 1560000.esdhc]、使用 ADMA 64位
    [2.599317] sdhci-esdhc 1560000.esdhc:卡声明支持低于定义范围的电压
    [2.606008] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.610943] CAAM-DMA 1700000。加密:CAAM-DMA:在 JR 驱动器探测后推迟探测
    [2.612245] CAAM 1700000。加密:熵延迟= 3200
    [2.612258] CAAM 1700000。crypto:实例化 RNG4 SH0
    [2.637928] CAAM 1700000。crypto:实例化 RNG4 SH1
    [2.637949] CAAM 1700000。加密:器件 ID = 0x0a14040000000000 (时代8)
    [2.637954] CAAM 1700000。加密:作业环= 4、Qi = 0、dpaa2 =否
    [2.666522]在/proc/crypto 中注册的 CAAM 算法
    [2.672231] CAAM_jr 1710000.jr:注册 rng-CAAM
    [2.676596] CAAM 1700000。加密:在/proc/crypto 中注册的 CAAM PKC 算法
    [2.683728] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.688871] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [2.693888] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [2.699045]无 FSL、qman 节点
    [2.699207] Freescale USDPAA 进程驱动程序
    [2.699208] FSL-usdpaa:找不到区域
    [2.699210] Freescale USDPAA 进程 IRQ 驱动程序
    [2.7106697] sgtl5000 0-000a:读取芯片 ID -6时出错
    [2.711644]通过 NetLink v0.30的 Netfilter 消息。
    [2.711745] NF_conntrack 版本0.5.0 (8192桶、最大32768)
    [2.711865] NF_表格:(c) 2007-2009年 Patrick McHardy
    [2.711868] NF_tables_compat:(c) 2012 Pablo Neira Ayuso
    [2.712055] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [2.712113]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [2.712169] NET:注册协议系列10.
    [2.720914] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [2.721434] NET:注册协议系列17.
    [2.721450] NET:注册协议系列15.
    [2.721479]已注册桥式防火墙
    [2.721486]已注册 Ebtables v2.0
    [2.721580] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [2.721614] 9pnet:安装9P2000支持
    [2.721668]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.721690]注册了密钥类型 Ceph
    [2.725793] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [2.725797] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [2.730996] libceph:已加载(mon/OSD proto 15/24)
    [2.731760]已注册的任务统计数据版本1
    [2.743791]已加载 Btrfs、CRC32C=CRC32C -通用
    [2.809228] CAAM-DMA 1700000。加密:CAAM-DMA:CAAM DMA 支持4个工作环
    [2.816338] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.87595]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [2.879099]集线器1-1:1.0:检测到3个端口
    [3.170232] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号3
    [3.175623] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号3
    [3.283682] USB-STORAGE 1-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [3.293105] SCSI host1:USB-storage 1-1.1:1.0
    [4.318986] SCSI 1:0:0:0:0:直接访问通用 Ultra HS-SD/MMC 1.76 PQ:0 ANSI:0
    [4.327461] SD 1:0:0:0:[SDA] 124735488 512字节逻辑块:(63.9 GB/59.5 GiB)
    [4.334718] SD 1:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [4.338604] SD 1:0:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [4.343112] SD 1:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [4.347392] SD 1:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [4.354788] sda:sda1 sda2
    [4.358074]随机:快速初始化完成
    [4.361703] SD 1:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [15.098240] ALSA 器件列表:
    [15.100624]未找到声卡。
    [15.109912] EXT4-FS (SDA2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [15.119335] EXT4-FS (SDA2):INFO:只读文件系统需要恢复
    [15.124892] EXT4-FS (SDA2):恢复期间将启用写入访问
    [15.466811] EXT4-FS (SDA2):恢复完成
    [15.472177] EXT4-FS (SDA2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [15.478371] VFS:在器件8:2上安装了 root (ext4文件系统)。
    [15.484468] devtmpfs:已安装
    [15.487536]释放未使用的内核内存:1152K (ff800001190000 - ff8000012b0000)
    [15.818807] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [15.862140] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN DEFAULT-ALIANGALY=混合)
    [15.879378] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。
    [15.899155] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [16.337739] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
    [16.354504] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [16.378531] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [16.394563] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [16.415027] systemd[1]:创建的层系统层。
    [16.431122] systemd[1]:创建的层 system-systemd-fsck。
    [16.461913] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    [16.946542] EXT4-FS (SDA2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [17.049467] systemd-journale[1356]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [17.949747] random:crng init done
    [19.187423] PFE:模块来自暂存目录、质量未知、您已收到警告。
    [19.252465] PFE_GET_Gemac_if_proprties:119无效的 phy 启用标志....
    [19.290370] cbus_baseaddr:ff00000a000000、DDR_baseaddr:ff80000000、DDR_phys_baseaddr:83400000、DDR_size:c00000
    [19.322586] wpandev:MODULE_LO布局 没有符号版本
    [19.322595] wpandev:加载树外模块并使内核正常运行。
    [19.324300] wpandev spi0.1:在86rf233芯片版本2中检测到
    [19.327045] wpandev:创建/dev/wpandev0
    [19.331276] wpandev:初始化完成、devnum=237.0
    [19.332455] spidev spi0.0:db车 DT:spidev 直接列在 DT 中
    [19.332524]------ [在此处剪切]-----
    [19.332541]警告:CPU:0 PID:1474、位于/home/build/ls1012a-yocto/build_ls1012a/tmp/work-shared/bmm-wdc-v1/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:757 spiDEV_probe + 0x1d4/0x250 [spiddev]
    [19.332552]链接的模块:spidev (+) wpandev (O) CRC_CCITT PFE (C++) wlcore_SDIO

    [19.332559] CPU:0 PID:1474 Comm:systemd-udevd 被污染:G C O 4.9.35+gb226445 #1
    [19.332561]硬件名称:BMMWDCv1 (DT)
    [19.332564]任务:ff80003c5ce0c0 task.stack:ff80003c5dc000
    [19.332572] PC 位于 spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.332581] LR 位于 spidev_probe +0x1d0/0x250 [spidev]
    [19.332583] PC:[ ] LR:[ ]状态:40000145
    [19.332585] sp:ff80003c5dfa70
    [19.332589] X29:ff80003c5dfa70 x28:00000000024000c0
    [19.332593] X27:ff000009c81000 x26:0000000000000124
    [19.332597] x25:000000000001 x24:ff80003c5dfe58
    [19.332600] x23:0000000000000009 x22:ff000000d14060
    [19.332604] x21:000000000000 x20:ff80003c84f000
    [19.332608] x19:ff000000d13290 x18:000000000001
    [19.332611] X17:0000000000000001 x16:000000000019
    [19.332615] x15:ff0000092d1000 x14:0000fffffff0
    [19.332619] X13:ff0000093c22e8 x12:000000000030
    [19.332623] x11:01010101010101 x10:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.332626] x9:02fefeff01fefeff x8:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.332630] x7:feff756463686f72 x6:0000000000008080
    [19.332634] x5:808000000000000000 x4:00000000000000000000
    [19.332638] x3:ff000000d13420 x2:000000004446
    [19.332641] x1:ff80003c5ce0c0 x0:000000000000

    [19.332644]--[结束线迹 e780d3bcf24df61e ]--
    [19.332646]呼叫跟踪:
    [19.332650]异常堆栈(0xff80003c5df8a0至0xff80003c5df9d0)
    [19.332654] f8a0:ff000000d13290 000100000000 ff80003c5dfa70 ff000000d11374
    [19.332658] f8c0:ffff80003c5df960 ff80003c5df8fe ff3c80005df9f0 ffff80005df9f0
    [19.332662] f8e0:ffffff80003c5df9c0 00000000ffffffd8 4554535953425553 4544006970733d4d
    [19.332667] F900:70732b3d45434956 302e306970733a69 ff80003c5df900 ff000000d14060
    [19.332671] f920:00000000 000000000906ff00 ffffff80003c5df9a0 ff000008a7eec8
    [19.332675] f940:000000000000 ffff80003c5ce0c0 00000000000000004446 ff000000d13420
    [19.332678] f960:000000000000 808000000000000000 0000000000008080 feff7564636866f72
    [19.332683] f980:7f7f7f7f7f7f7f7f 02fefeff01fefeff 7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f101010101
    [19.33267] f9a0:000000000030 ffff0000093c22e8 00000000fffffff0 ff0000092d1000
    [19.332689] f9c0:000000000019 000000000001
    [19.332698][ ] spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.332707][ ] SPI_drv_probe +0x78/0xc8
    [19.332713][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [19.332716][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [19.332722][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [19.332727][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [19.332732][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [19.332736][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [19.332740][ ]__SPI_REGISTER_DRIVER+0x58/0x60
    [19.332750][ ] spidev_init+0x88/0x1000 [spidev]
    [19.332755][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [19.332761][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [19.332767][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [19.332772][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [19.332776][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [19.333765] spidev spi0.2:db车 DT:spidev 直接列在 DT 中
    [19.333827]------ [在此处剪切]-----
    [19.333844]警告:CPU:0 PID:1474、位于/home/build/ls1012a-yocto/build_ls1012a/tmp/work-shared/bmm-wdc-v1/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:757 spiDEV_probe + 0x1d4/0x250 [spiddev]
    [19.333854]链接的模块:spidev (+) wpandev (O) CRC_CCITT PFE (C++) wlcore_SDIO

    [19.333862] CPU:0 PID:1474 Comm:systemd-udevd 被污染:G WC O 4.9.35+gb226445 #1
    [19.333864]硬件名称:BMMWDC v1 (DT)
    [19.333866]任务:ff80003c5ce0c0 task.stack:ff80003c5dc000
    [19.333875] PC 位于 spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.333883] LR 位于 spidev_probe +0x1d0/0x250 [spidev]
    [19.333886] PC:[ ] LR:[ ]状态:40000145
    [19.333887] sp:ff80003c5dfa70
    [19.333891] X29:ff80003c5dfa70 x28:00000000024000c0
    [19.333895] X27:ff000009c81000 x26:0000000000000124
    [19.333899] x25:000000000001 x24:ff80003c5dfe58
    [19.333902] x23:000000000000000a x22:ff000000d14060
    [19.333906] x21:000000000000 x20:ff80003c820000
    [19.333910] x19:ff000000d13290 x18:000000000001
    [19.333913] X17:0000000000000001 x16:000000000019
    [19.333917] x15:ff0000092d1000 x14:0000fffffff0
    [19.333921] X13:ff0000093c22e8 x12:000000000030
    [19.333925] x11:01010101010101 x10:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.333928] x9:02fefeff01fefeff x8:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.333932] x7:feff756463686f72 x6:0000000000008080
    [19.333936] x5:808000000000000000 x4:00000000000000000000
    [19.333939] x3:ff000000d13420 x2:000000000000458a
    [19.333943] x1:ff80003c5ce0c0 x0:000000000000

    [19.333945]--[结束线迹 e780d3bcf24df61f ]--
    [19.333948]呼叫跟踪:
    [19.333952]异常堆栈(0xff80003c5df8a0至0xff80003c5df9d0)
    [19.333956] f8a0:ff000000d13290 000100000000 ff80003c5dfa70 ff000000d11374
    [19.333960] f8c0:ffff80003c5df960 ff80003c5df8fe ff3c80005df9f0 ffff80005df9f0
    [19.333964] f8e0:ffffff80003c5df9c0 00000000ffffffd8 4554535953425553 4544006970733d4d
    [19.333969] F900:70732b3d45434956 322e306970733a69 ff80003c5df900 ff000000d14060
    [19.333973] f920:00000000 000000000906ff00 ffff80003c5df9a0 ff000008a7eec8
    [19.333977] f940:000000000000 ff80003c5ce0c0 000000000000458a ff000000d13420
    [19.333981] f960:000000000000 808000000000000000 0000000000008080 feff7564636866f72
    [19.333985] f980:7f7f7f7f7f7f7f7f 02fefeff01fefeff 7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f 010101010101
    [19.333989] f9a0:000000000030 ff0000093c22e8 00000000fffffff0 ff0000092d1000
    [19.333991] f9c0:000000000019 000000000001
    [19.334001][ ] spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.334009][ ] SPI_drv_probe +0x78/0xc8
    [19.334015][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [19.334018][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [19.334024][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [19.334029][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [19.334034][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [19.334038][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [19.334042][ ]__SPI_REGISTER_DRIVER+0x58/0x60
    [19.334051][ ] spidev_init+0x88/0x1000 [spidev]
    [19.334057][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [19.334063][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [19.334069][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [19.334073][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [19.334077][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [20.352561] PFE_HW_INIT
    [20.366348]类版本:20.
    [20.36879] TMU 版本:1011231
    [20.382463] BMU1版本:21.
    [20.384775] BMU2版本:21.
    [20.403712] EGPI1版本:50
    [20.406092] EGPI2版本:50
    [20.415107] HGPI 版本:50
    [20.417419] HIF 版本:10.
    [20.426406] HIF NOPCY 版本:10.
    [20.429069] BMU_init (1)完成
    [20.434332] BMU_init (2)完成
    [20.442530] class_init ()完成
    [20.461607] TMU_init ()完成
    [20.464123] GPI_init (1)完成
    [20.467869] GPI_init (2)完成
    [20.471143] GPI_init (HIF)完成
    [20.474684] BMU_ENABLE (1)完成
    [20.477239] BMU_ENABLE (2)完成
    [20.479956] PFE_HIF_lib_init
    [20.482568] PFE_HIF_INIT
    [20.484596] PFE_HIF_ALLOC_DEScr
    [20.498479] PFE_HIF_INIT_BUFFERS
    [20.501753] PFE_firmware_init
    [20.513740] PFE_LOAD_ELF
    [20.515867] PE_LOAD_DDR_SECTION:加载地址(3fb0000)和 elf 文件地址(ff000009efd000) rcvd
    [20.556267] PFE 二进制版本:PFE_ls1012a_slespath_03
    [20.561229] PFE_LOAD_ELF
    [20.565058] PFE_Ctrl_init
    [20.567738] PFE_CTRL_init 已完成
    [20.571023] PFE_eth_init
    [20.587922]无法在虚拟地址00000028处处理内核 NULL 指针解除引用
    [20.595490] PgD = ff3c80006f6000
    [20.59846][00000028]* PgD=00000000000000000000

    [20.604446]内部错误:Oops:96000004 [#1]抢占 SMP
    [20.608919]链接的模块:wl18xx (+) wlcore mac80211 cfg80211 rfkill spidev wpandev (O) CRC_CCITT PFE (C++) wlcore_SDIO
    [20.617675] CPU:0 PID:1810 Comm:systemd-udevd 被污染:G WC O 4.9.35+gb226445 #1
    [20.624506]硬件名称:BMMWDC v1 (DT)
    [20.628762]任务:ff80003c5cc080 task.stack:ff80003c618000
    [20.633560] PC 位于 PFE_eth_MDIO_READ+0x20/0x160 [PFE]
    [20.637789] LR 位于 PFE_eth_init+0x518/0x918 [PFE]
    [20.641696] PC:[ ] LR:[ ]状态:80000145
    [20.647620] sp:ff80003c61b910
    [20.650272] X29:ff80003c61b910 x28:0000000000000000
    [20.654534] X27:ff8000395fb518 x26:0000000000000000
    [20.658795] x25:000000000003 x24:ff80003c790000
    [20.663054] x23:000000000000 x22:0000000000000000
    [20.667315] x21:000000000000 x20:ff8000395fa800
    [20.671574] x19:000000000000 x18:000000000030
    [20.675834] X17:0000000000000001 x16:000000000019
    [20.680094] x15:ffffffffffffffffff x14:ff80003c61b9fc
    [20.684354] X13:ff3800061b9f4 x12:000000000020
    [20.688615] x11:ff80003c61b950 x10:ff80003c61b950
    [20.692875] x9:0000ffffffd8 x8:fffffffffffffffffffffffe
    [20.697135] x7:ff80003c61b9e8 x6:ff80003c61b9f2
    [20.701394] x5:0000000000000000 x4:0000000000000000
    [20.705653] x3:ff0000086e9940 x2:0000000000000000
    [20.709913] x1:000000000000 x0:0000000000000000

    [20.715363]进程 systemd-udevd (pid:1810、栈限制= 0xff80003c618000)
    [20.721219]堆栈:(0xff80003c61b910至0xff80003c61c000)
    [20.725824] B900:ff3800061b950 ff000000cd8bf8
    [20.732099] B920:ff8000395fa000 ff8000395fa800 ff000000ce286c ff8000395fa478
    [20.738376] B940:000000000000 fefeff2f677364 ff80003c61ba00 ff000000cd20ac
    [20.744652] B960:ff38000790000 00000000000000000000 00000000000000000002 ff80003fdf1910
    [20.750928] b980:ff000000ce0ed0 ff000000ce356c 0000000000000118 ff000000ce34d8
    [20.757204] b9a0:ff000000ce2840 ff80003fdf2538 ff000000ce3574 00000000000000000000
    [20.763480] b9c0:0000000600000000 0000000000000000 2d6132313031736c ff000000cd0030
    [20.769757] b9e0:ffff80003c790000 2d6132313031736c 0000303a30 ffff8000395d6ec0
    [20.776032] ba00:ff3800061ba20 ff000000cdb24c 0000000000000000 000000000000000000000002
    [20.782308] ba20:ffff80003c61bae0 ff0000086c9c38 00000000ffffffffffffffffffffffffffff80003d72e410
    [20.788584] ba40:ff000000ce2480 ff000000ce24a8 0000000000000008 ff3c800061be58
    [20.794859] ba60:0000000000000001 0000000000000124 ff000009c33000 00000000024000c0
    [20.801135] ba80:00000000090f0a10 ff80003d72e410 ff80003c61bac0 0000000400000004
    [20.807410] baa0:000083400000 000083ffff ffffffff7dfffe802b0c 0000000000000200
    [20.813685] bac0:000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000000000000000
    [20.819961] bae0:ffff3c800061bb10 ff0000086c7ef0 ff80003d72e410 ff00000940c000
    [20.826236] bb00:000000000000 ff00000940c000 ffff80003c61bb50 ff0000086c8104
    [20.832511] bb20:ff80003d72e410 ff000000ce24a8 ff80003d72e470 000000000000
    [20.838788] bb40:ff00000935c000 ff0000086c5f10 ff3800061bb80 ff0000086c5f04
    [20.845063] bb60:000000000000 ff000000ce24a8 ff0000086c8048 ff3c800061bbd0
    [20.851339] bb80:ffff80003c61bbc0 ff0000086c7790 ff000000ce24a8 ff80003c5569c0
    [20.857614] bba0:ff00000935c610 ff000008cac560 ff80003d5c48a8 ff80003d6be2a8
    [20.863890] bbc0:ffff3c800061bbd0 ffff0000086c7380 ff3c800061bc10 ff0000086c88c0
    [20.870166] bbe0:ff000000ce24a8 ff000000ced000 ff80003c5cc080 ff80003c4cue80
    [20.876442] bc00:000000000001 ff80003c4cae80 ff80003c61bc30 ff0000086c9b88
    [20.882718] bc20:000000000000 ff000000ced000 ff80003c61bc40 ff000000ced014
    [20.888994] BC40:ffff3800061bc50 ff000008083900 ff80003c61bcc0 ff000008176f38
    [20.895270] bc60:ff000000ce2540 ff0000092d4000 ff80003c7d69c8 ff0000081984c0
    [20.901545] bc80:ffff3c800061bca0 ff0000081bbf8c ff3c800061bcc0 ff000008176f0c
    [20.907821] bca0:ff000000ce2540 ff0000092d4000 ff80003c7d69c8 ff000000ce2590
    [20.914097] bcc0:ffff3c800061bcf0 ffff00000813cd54 ff3c80007d6980 ff000000ce2540
    [20.920373] bce0:ffff3c80007d69c8 ff000000ce2590 ff80003c61be10 ff00000813d440
    [20.926649] bd00:000000000000 00000000000000000007 0000ff7a17a8f0 0000ff7a0b7aa4.
    [20.932925] bd20:000080000008000000000 000000000015 0000000000000123 0000000000000111
    [20.939200] bd40:ff000008cc2000 ffff80003c5cc080 00000000fffffffb ff80003c77ed00
    [20.945476] bd60:0000fffffff4 ff80003c77ed00 ff000000000072 ff800000000064
    [20.951751] bd80:ff00000000006e ff00000000003f ff000000000018 ff000000ce2710
    [20.958026] bda0:ff000000ce26c0 00000000001a 0000000000007ffff 0000000000000000000000000003
    [20.964302] bdc0:0000000000000123 ff0000081fb1f8 ff80003c61be10 00000000000000000000
    [20.970578] bde0:000000000000 0000000000000000 00000000000000000000 000000000000000000000000
    [20.976854] be00:000000000000 0000000000000000 000000000000 00000000 ff00000808378c
    [20.983130] BE20:0000000000000200 0000800036b64000 ffffffffffffffffffffffffff00000008087830
    [20.989405] be40:0000000000000200 000000024060 ff000009c33000 ff000009c33000
    [20.995681] be60:000000024060 ff000009c56990 ff000009c56848 ff000009c4b520
    [21.001957] be80:000000012000 000000017f88 000000000000000000000000 0000000000000000000000000000
    [21.008233] bea0:0000000000009b20 0000001a00000019 0000001200000015 0000000000000011
    [21.014508] bec0:0000000000000007 0000ff7a17a8f0 0000000000000000 000000000000000000000007
    [21.020784] bee0:000000000000 60ceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    [21.0270660] bf00:0000000000000111 000000000038 0101010101010101 0000000000000000000000000000
    [21.0333336] bf20:000000000000 ffffffffffffffffff0000 0000ffff79fffd98 0000ff79ff2d00
    [21.039612] bf40:0000ff7a0b7a80 0000ff7a18b2a8 000000000000073f 0000aaaac670a910
    [21.045888] bf60:0000ff7a17a8f0 0000000000000000 000000020000 0000aaaac670a910
    [21.052164] bf80:000000000000 0000000000000000 0000000000000001 0000aaaac1587f28
    [21.058440] bfa0:000000000000 0000ffe5e81c10 0000ff7a174260 0000ffe5e81c10
    [21.064715] bfc0:0000ff7a0b7aa4 000080000000 0000000000000007 0000000000000111
    [21.070991] bfe0:000000000000 0000000000000000 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    [21.077265]呼叫跟踪:
    [ 21.079222]异常堆栈(0xff80003c61b740至0xff80003c61b870)
    [21.084385] b740:00000000 000100000000 ff80003c61b910 ff000000cd80c8
    [21.090660] b760:ff000009400778 ff80003d5a28f0 0000000000000000 ff0000093f7000
    [21.096936] b780:ffff80003c61b790 ff000008507058 ff80003c61b7f0 ff00000826e120
    [21.103212] b7a0:ff80003964ac30 ff00000906ee18 ff80003d40e700 ff0000093f7000
    [21.109488] b7c0:ffffff80003c61b7e0 ffff00000826f594 ff3c800061b850 ff0000085119f8
    [21.115764] b7e0:000000000000 000000000000 000000000000 00000000 ff0000086e9940
    [21.122039] B800:000000000000 00000000000000000000 ffff80003c61b9f2 ff80003c61b9e8
    [21.128316] b820:fffffffffffffffffffffffffffe 00000000ffffffd8 ffff3c61b950 ff80003c61b950
    [21.134592] b840:000000000020 ff80003c61b9f4 ff80003c61b9fc ffffffffffffffffff
    [21.140866] b860:000000000019 000000000001
    [21.144818][ ] PFE_eth_MDIO_READ+0x20/0x160 [PFE]
    [21.149883][ ] PFE_eth_init+0x518/0x918 [PFE]
    [21.154669][ ] PFE_PROBLE+0xac/0x180 [PFE]
    [21.159178][ ] PFE 平台探针+0x26c/0x790 [PFE]
    [21.164344][ ] platform_drv_probe +0x58/b8
    [21.168949][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [21.173762][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [21.178159][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [21.182625][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [21.186883][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [21.191347][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [21.195742][ ]__platform_driver_register+0x40/0x48
    [21.200947][ ] PFE 平台驱动程序初始化+0x14/0x1000 [PFE]
    [21.206528][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [21.210995][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [21.215393][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [21.219790][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [21.224255][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [21.228721]代码:a90153f2 a0203f6 f9001bf7 aa0003f3 (f9401414)
    [21.238790] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [21.250282]--[结束线迹 e780d3bcf24df620 ]--
    [21.253834] PFE_eth_gemac_reglen()
    [21.274911] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [21.343973] wlcore:已加载
    [22.567567] PFE 4000000.PFE eth0:PFE_eth_open
    [22.571457] HIF_process_client_req:注册 client_id 0
    [22.575749] PFE_HIF_CLIENT_REGISTER
    [22.579648] PFE 4000000.PFE eth0:PFE_Gemac_init
    [22.672384] br0:端口1 (eth0)进入阻塞状态
    [22.712856] br0:端口1 (eth0)进入禁用状态
    [22.747311]器件 eth0进入混杂模式
    [22.770537] audit:type=1700 audit (1542080513.200:2):dev=eth0 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
    [22.802472]审核:type=1300审核(1542080513.200:2):arch=c00000b7 syscall=29 Success =yes exit=0 a0=3 a1=89a2 a2=fffb1a70e8 a3=3068746500307262 items=0=2408295s=2415=24aid =490=gdid =24gdid =24gdid =24did =24did =24did =24did =24did /usr/sbin/brctl.bridge-utils (nid =24did =24did) nid =24did =24did =24did =24did =24did =24did =24did =24did =24did =24did =24did
    [22.883710] audit:type=1327 audit (1542080513.200:2):proctitle=627263746C006164696460062723000657683000776C616E30
    [23.642973] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
    [23.744439] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
    [23.764129] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [23.917408] br0:端口1 (eth0)进入阻塞状态
    [23.921439] br0:端口1 (eth0)进入转发状态
    [24.096794] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):NAT64:链路未就绪
    [24.213611]审核:type=1325审核(1542080514.740:3):Table=NAT family=2 entries =5
    [24.220295]审核:type=1300审核(1542080514.740:3):arch=c00000b7 syscall=208 Success =是 exit=0 a0=4 a1=0 a2=40 a3=1727f870项目=0 PPID=2531 pid=2554 auid=4294967295 ufID=0=0 aid=0 aid=0 sudes=0=gid=0=ges=0=0=gesid /usr/sbin/xtables-multi (nesid)
    [24.249885]审核:type=1327审核(1542080514.740:3):proproctitle=69707461626C6573002D74006E6174002D4100504F5354524F5554494E470073001559322E31362D382E32352E302F4524D624454E474E473004E473003133003133009234522E3352E3E3E3134005462E342454645245464E34245
    [24.299003] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):NAT64:链路就绪
    [28.846015] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪

     

     

     

    不工作

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.35+gb226445 (OE-user@OE-host)(gcc 版本7.2.0 (GCC))#1 SMP 抢占 Mon Auger 6 17:14:06 PDT 2018
    [0.000000]引导 CPU:Aarch64处理器[410fd034]
    [0.000000]耳塞:UMIO 0x00000000021c0600处的 uart8250 (选项'')
    启用[0.000000]引导控制台[uart8250]
    [0.000000]调试:忽略日志级别设置。
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x00000000bec00000处保留16个 MIB
    [0.000000] NUMA:找不到 NUMA 配置
    [0.000000] NUMA:在[mem 0x0000000000000000000000000000 0x0000bfdfff]建立节点
    [0.000000] NUMA:在节点0上添加 memblock [0x8000000000 - bbfdfff]
    [0.000000] NUMA:Initmem 设置节点0 [mem 0x80000000-bfdfff]
    [0.000000] NUMA:node_data [mem bbbfde1c80-bbfde343f]
    [0.000000]区域范围:
    [0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000]正常为空
    [0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [0.000000]早期存储器节点范围
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00008000000800000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x00008000000800000-0x00000000bfdfff]
    [0.000000]在节点0上的总页:261632
    [0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的4088页
    [0.000000] DMA 区域:保留0页
    [0.000000] DMA 区域:261632页、LIFO 批处理:31
    [0.000000]警告:X1-x3非零违反引导协议:
    [0.000000] perpu:嵌入式23页/CPU @ff80003fdc5000 s55128 r8192 d30888 u94208
    [0.000000] pcpu-alloc:s55128 r8192 d30888 u94208 alloc=23*4096
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [0.000000] CPU 特性:为 ARM 勘误表845719启用权变措施
    [0.000000]在节点顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:257544
    [0.000000]策略区域:DMA
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS1,115200 root=/dev/sda2 earlycon=uart825,00x21c0600 rootwait IP=DHCP loglevel=7 ignore_loglevel
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [0.000000]内存:980524K/1046528K 可用(12540K 内核代码、1048K rwdata、4900K rodata、1152K init、980K BSS、 49620K 保留、16384K CMA 保留)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]模块:0xff00000000 - 0xff000008000000 (128 MB)
    [0.000000] vmalloc:0xff000008000000 - 0xff7dffbfff0000 (129022 GB)
    [0.000000].text:0xff000008080000 - 0xff000008cc0000 (12544 KB)
    [0.000000].rodata:0xff000008cc0000 - 0xff000009190000 (4928KB)
    [0.000000].init:0xff000009190000 - 0xff0000092b0000 (1152KB)
    [0.000000].data:0xff0000092b0000 - 0xff0000093b6200 (1049KB)
    [0.000000].bss:0xff0000093b6200 - 0xff0000094ab254 (981KB)
    [0.000000]固定:0xff7dfffe7fd000 - 0xff7dfffec00000 (4108 KB)
    [0.000000] PCI I/O:0xff7dfffee00000 - 0xff7dffe00000 (16 MB)
    [0.000000] vmemmap:0xff7e000000 - 0xff8000000000 (最大2048 GB)
    [0.000000] 0xff7e000000 - 0xff7e0000ff8000 (实际为15 MB)
    [0.000000]内存:0xff8000000000 - 0xff80003fe00000 (1022 MB)
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的构建时间调整为64。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 64、nr_cpu_ids=1的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:64 nr_IRQ:64 0
    [0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以31.25MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xffffffffffffffffff max_cycles:0xe6a171046、max_idle_ns:881590405314 ns
    [0.000004] sched_clock:31MHz 时为56位、分辨率32ns、每4398046511088ns 换行一次
    [0.006865]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.010504]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 62.50茂物剪(lpj=125000)
    [0.018890] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.022709]安全框架已初始化
    [0.02626262]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
    [0.032951] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:7、524288字节)
    [0.038924]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
    [0.044353] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
    [0.050905] ASID 分配器初始化为65536个条目
    [0.087776] EFI 服务将不可用。
    [0.099477]带来1个 CPU
    [0.107184] SMP:总共激活1个处理器。
    [0.105652] CPU 特性:检测到的特性:32位 EL0支持
    [0.110434] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
    [0.113753]替代方案:修补内核代码
    [0.118009] devtmpfs:已初始化
    [0.125698] DMI 不存在或无效。
    [0.129058]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.136988] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.142490] XOR:测量软件校验和速度
    [0.186475] 8regs:1919.000 MB/秒
    [0.226505] 8regs_prefetch:1711.000 MB/秒
    [0.266545] 32寄存器:2359.000 MB/秒
    [0.306582] 32regs_prefetch:1982.000 MB/秒
    [0.310314] XOR:使用函数:32regs (2359.000 MB/秒)
    [0.314696] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.320453] NET:注册协议系列16.
    [0.33636]空闲:使用调速器菜单
    [0.340321] VDSo:2页(1个代码@ ff000008cc7000、1个数据@ ff0000092b5000)
    [0.346576]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.352752] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子分配
    [0.358262]串行:Amba PL011 UART 驱动程序
    [0.410533] HugeTLB 已注册2 MB 页面大小,预分配0页
    [0.499929] raid6:int64x1 gen() 350MB/s
    [0.568000] raid6:int64x1 XOR () 374MB/s
    [0.636036] raid6:int64x2 gen() 587 MB/s
    [0.704142] raid6:int64x2 XOR () 503 Mb/s
    [0.772199] raid6:int64x4 gen() 902 MB/s
    [0.840306] raid6:int64x4 XOR () 622 MB/s
    [0.908364] raid6:int64x8 gen() 833MB/s
    [0.976434] raid6:int64x8 XOR () 625 MB/s
    [1.044546] raid6:neonx1 gen() 620 MB/s
    [1.112599] raid6:neonx1 XOR () 638 MB/s
    [1.180700] raid6:neonx2 gen() 1016 Mb/s
    [1.248766] raid6:neonx2 XOR () 873 MB/s
    [1.316883] raid6:neonx4 gen() 1320 MB/s
    [1.384925] raid6:neonx4 XOR () 1002 Mb/s
    [1.453021] raid6:neonx8 gen() 1384 MB/s
    [1.521084] raid6:neonx8 XOR () 1022 Mb/s
    [1.524535] raid6:使用算法 neonx8 gen() 1384 MB/s
    [1.528904] raid6:…… XOR() 1022 Mb/s,RMW 已启用
    [1.532919] raid6:使用 intx1恢复算法
    [1.537121] ACPI:禁用解释器。
    [1.544417] RCPM:layersce_rcpm_init:已初始化 RCPM 驱动程序。
    [1.551866] vgaarb:已加载
    [1.554964] SCSI 子系统已初始化
    [1.562392]已加载 libata 版本3.00。
    [1.566098] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [1.571001] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [1.575497] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [1.580206] IMX-i2c 2180000.i2c:无法获取 pinctrl、不支持总线恢复
    [1.586579] i2c i2c-0:已注册 IMX I2C 适配器
    [1.590515] i2c i2c-0:不能使用 DMA、而是使用 PIO。
    [1.595313] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [1.599558] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [1.607062]已注册 PTP 时钟支持
    [1.610554] DMI:固件注册失败。
    [1.614478]不提供 BMan 门户!
    [1.617838] qman:分配了 ff0000096d1000处的查找表,条目计数65537
    [1.62397]无可用的 qman 门户!
    [1.627116]器件树中没有 USDPAA 存储器、没有"FSL、usdpaa-mem"
    [1.632430]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [1.638424]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.643751] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [1.647015] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序0、4096字节)
    [1.652970] PNP:PNP ACPI:已禁用
    [1.668595] NET:注册协议系列2.
    [1.673381] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.679384] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、131072字节)
    [1.684872] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [1.690131] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.694968] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.700282] NET:注册协议系列1.
    [1.712111] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [1.716930] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.720745] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.724553] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [1.729773] PCI:CLS 0字节、默认64
    [1.733428]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [1.739941] KVM [1]:8位 VMID
    [1.742576] KVM [1]:IDMAP 页面:80cb3000
    [1.745816] KVM [1]:HYP VA 范围:80000000000:FFFFFFFF
    [1.751323] KVM [1]:已成功初始化 HYP 模式
    [1.755525] KVM [1]:vgic-v2@1404000
    [1.758461] KVM [1]:vgic 中断 IRQ1
    [1.761638] KVM [1]:虚拟计时器 IRQ4
    [1.766683]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [1.77162]审核:type=2000审核(1.680:1):已初始化
    [1.780766]工作集:TIMESTAMP_BITS =44 max_order=18 bucke_order=0
    [1.786590] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.795541] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.799662]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.803056]注册了密钥类型 id_legacy
    [1.806302] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [1.811942]熔丝初始化(API 版本7.26)
    [1.815395] SGI XFS、具有 ACL、安全属性、实时、未启用调试
    [1.833770] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [1.838296] Ceph:已加载(MDS proto 32)
    [1.84393939]异步_TX:API 已初始化(异步)
    [1.847659]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(Major 247)
    [1.857911]已注册 IO 调度程序 NOP
    [1.861151]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [1.866824] libphy:MDIO_DRIVER_register:PHY-BCM-ns2-PCI
    [1.874685]、共页:PCI:主机桥/soc/pcie@3400000范围:
    [1.880199]、共一个:PCI:IO 0x4000010000..0x400001FFFF -> 0x00000000
    [1.885451]、共页:PCI:MEM 0x4040000000..0x407ffffff -> 0x40000000
    [1.890987] layerscape - PCIe 3400000。PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.896508] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.901002] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.906029] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4040000000-0x407fffff](总线地址[0x40000000-0x7fffff])
    [1.914581] PCI 0000:00:00.0:[1957:8100] 01类0x060400
    [1.919476] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x38:[MEM 0x00000000-0x000007ff 前缀]
    [1.924941] PCI 0000:00:00.0:支持 D1 D2
    [1.928402] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME#
    [1.933647] PCI 0000:00:00.0:bar 6:已分配[mem 0x4040000000-0x40400007ff pref]
    [1.939887] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [1.944250] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [1.954367] Freescale LS2控制台驱动程序
    [1.958956] FSL-LS2-console:已注册器件 FSL_MC_console
    [1.964078] FSL-LS2-console:已注册器件 FSL_aiop_console
    [1.970027] xenfs:不在非 Xen 平台上注册文件系统
    [1.981469]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
    [1.989191]控制台[ttyS1]禁用
    [1.992874] 21c0600.serial: tmio 0x21c0600处的 ttyS1 (IRQ = 15、base_baud = 7812500)是16550A
    [2.000103]控制台[ttyS1]已启用
    [2.005813]引导控制台[uart8250]已禁用
    [2.013183] SuperH (H) SCI (F)驱动程序已初始化
    [2.017436] msm_serial:驱动程序已初始化
    [2.021639]无法从 DT 检测 CPU 0的缓存层次结构
    [2.101731]返修:模块已加载
    [2.142290]循环:模块已加载
    [2.145833] hisi _SAS:驱动程序版本 v1.6
    [2.151120] AHCI-QorIQ 3200000。SATA:AHCI 0001.0301 32插槽1端口6 Gbps 0x1进入平台模式
    [2.158880] AHCI-QorIQ 3200000。SATA:标志:64位 NCQ SNTF PM 仅 CLO pmp FBS PIO 贫民窟部件 CCC SDS apst
    [2.171655] SCSI host0:AHCI-QorIQ
    [2.174832] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x03200000-0x0320FFF]端口0x100 IRQ 24
    [2.182351] FSL-quadspi 1550000.quadspi:s25fl512s (65536 KB)
    [2.196158] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.2020202021] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [2.207367] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [2.213497] Freescale FM 模块、FMD API 版本21.1.0
    [2.218406]飞思卡尔 FM 端口模块
    [2.221435] FSL_Mac:FSL_Mac:基于 FSL FMan MAC API 的驱动程序
    [2.226146] FSL_DPA:FSL DPAA 以太网驱动程序
    [2.229842] FSL_ADVANCED:FSL DPAA 高级驱动器:
    [2.233891] FSL_PROXY:FSL DPAA 代理初始化驱动程序
    [2.238528] FSL_oh:FSL FMan 离线分析端口驱动程序
    [2.243294] e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
    [2.249139] e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
    [2.253891] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 3.2.6-k
    [2.258636] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2015英特尔公司。
    [2.263529] igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.4.0-k 版
    [2.269173] igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
    [2.273743] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [2.280075] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [2.284925] sky2:驱动程序版本1.30
    [2.289243] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [2.298744] dwc3 2f00000.usb3:请求值与默认值相同、忽略
    [2.305552] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.311255] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [2.315039] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [2.319550] EHI-exynos:EHCI EXYNOS 驱动程序
    [2.323125] EHI-msm:Qualcomm 片上 EHCI 主机控制器
    [2.327796] ohci_hcd:USB 1.1 "Open"主机控制器(OHCI)驱动程序
    [2.332855] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [2.336550] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [2.340964] ohcie-exynos:OHCI EXYNOS 驱动程序
    [2.344821] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.349381] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [2.3555895] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f66d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
    [2.362960] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 22、IO 内存0x02f00000
    [2.368437]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.371613]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [2.375046] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.379477] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
    [2.385715] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [2.392828]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.395989]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [2.399805] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [2.406133] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.412753] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.419525] imx2-WDT 2ad0000.wdog:超时60秒(nowaout=0)
    [2.426025] QorIQ_cpufreq:Freescale QorIQ CPU 频率调节驱动器
    [2.431755] CPUIDLE ARM:CPU 0无法初始化空闲 CPU 操作
    [2.436803] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [2.442016] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [2.445974] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [2.451602] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [2.496705] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [2.578433] mmc0:1560000.esdhc 上的 SDHCI 控制器[1560000.esdhc]、使用 ADMA 64位
    [2.595521] sdhci-esdhc 1560000.esdhc:卡声明支持低于定义范围的电压
    [2.602212] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.607142] CAAM-DMA 1700000。加密:CAAM-DMA:在 JR 驱动器探测后推迟探测
    [2.608439] CAAM 1700000。加密:熵延迟= 3200
    [2.608451] CAAM 1700000。crypto:实例化 RNG4 SH0
    [2.634121] CAAM 1700000。crypto:实例化 RNG4 SH1
    [2.634142] CAAM 1700000。加密:器件 ID = 0x0a14040000000000 (时代8)
    [2.634146] CAAM 1700000。加密:工作环= 4、Qi = 0、dpaa2 =否
    [2.662733]在/proc/crypto 中注册的 CAAM 算法
    [2.668447] CAAM_jr 1710000.jr:注册 rng-CAAM
    [2.672815] CAAM 1700000。加密:在/proc/crypto 中注册的 CAAM PKC 算法
    [2.679952] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.685083] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [2.689864] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [2.695712]无 FSL、qman 节点
    [2.698193] Freescale USDPAA 进程驱动程序
    [2.702035] FSL-usdpaa:未找到区域
    [2.705186] Freescale USDPAA 进程 IRQ 驱动程序
    [2.711380] sgtl5000 0-000a:读取芯片 ID -6时出错
    [2.716655]通过 NetLink v0.30的 Netfilter 消息。
    [2.720492] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [2.720496] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [2.731542] NF_conntrack 版本0.5.0 (8192桶、最大32768)
    [2.736500] Nf_tables:(c) 2007-2009 Patrick McHardy
    [2.741754] NF_tables_compat:(c) 2012 Pablo Neira Ayuso
    [2.747740] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [2.752062]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [2.755546] NET:注册协议系列10.
    [2.763775] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [2.769287] NET:注册协议系列17.
    [2.773021] NET:注册协议系列15.
    [2.776640]已注册桥式防火墙
    [2.779938]已注册 Ebtables v2.0
    [2.782941] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [2.786325] 9pnet:安装9P2000支持
    [2.789882]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.793403]注册了密钥类型 Ceph
    [2.800403] libceph:已加载(mon/OSD proto 15/24)
    [2.804957]注册的任务统计数据版本1
    [2.813157] Btrfs 已加载、CRC32C=CRC32C -通用
    [2.818117] CAAM-DMA 1700000。加密:CAAM-DMA:CAAM DMA 支持4个工作环
    [2.825325] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [2.872294]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [2.875409]集线器1-1:1.0:检测到3个端口
    [3.166435] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号3
    [3.171826] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号3
    [3.279865] USB 存储1-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [3.289311] SCSI host1:USB-storage 1-1.1:1.0
    [4.319188] SCSI 1:0:0:0:0:直接访问通用 Ultra HS-SD/MMC 1.76 PQ:0 ANSI:0
    [4.327672] SD 1:0:0:0:[SDA] 124735488 512字节逻辑块:(63.9 GB/59.5 GiB)
    [4.334930] SD 1:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [4.338816] SD 1:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [4.343323] SD 1:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [4.347603] SD 1:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [4.35497] sda:sda1 sda2
    [4.358284]随机:快速初始化完成
    [4.361912] SD 1:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [15.098443] ALSA 器件列表:
    [15.100827]未找到声卡。
    [15.108923] EXT4-FS (SDA2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [15.118138] EXT4-FS (SDA2):INFO:只读文件系统需要恢复
    [15.123711] EXT4-FS (SDA2):恢复期间将启用写入访问
    [15.328780] EXT4-FS (SDA2):恢复完成
    [15.334466] EXT4-FS (SDA2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [15.340658] VFS:在设备8:2上安装根(ext4文件系统)只读。
    [15.346773] devtmpfs:已安装
    [15.349826]释放未使用的内核内存:1152K (ff800001190000 - ff8000012b0000)
    [15.666131] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [15.708984] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN DEFAULT-ALIANGALY=混合)
    [15.726231] systemd[1]:检测到的架构 ARM64。
    [15.751347] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [16.193413] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [16.214752] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [16.234539] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [16.254669] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [16.274529] systemd[1]:已达到目标交换。
    [16.290690] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [16.316037] systemd[1]:创建的层系统层。
    [16.891958] EXT4-FS (SDA2):重新安装。 OPTS:(空)
    [16.974961] systemd-journale[1347]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [18.244454] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [19.162777] PFE:模块来自暂存目录、质量未知、您已收到警告。
    [19.212218] PFE_GET_Gemac_if_proprties:119无效的 phy 启用标志....
    [19.251345] cbus_baseaddr:ff00000a000000、DDR_baseaddr:ff80000000、DDR_phys_baseaddr:83400000、DDR_size:c00000
    [19.304296] wpandev:MODULE_LO布局 没有符号版本
    [19.304305] wpandev:加载树外模块会使内核发生故障。
    [19.306035] wpandev spi0.1:在86rf233芯片版本2中检测到
    [19.308783] wpandev:创建/dev/wpandev0
    [19.315930] wpandev:初始化完成、devnum=237.0
    [19.317755] spidev spi0.0:db车 DT:spidev 直接列在 DT 中
    [19.317825]------ [在此处剪切]-----
    [19.317843]警告:CPU:0 PID:1930、位于/home/build/ls1012a-yocto/build_ls1012a/tmp/work-shared/bmm-wdc-v1/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:757 spiDEV_probe + 0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.317853]链接的模块:spidev (+) wpandev (O) CRC_CCITT wlcore_SDIO PFE (C++)

    [19.317861] CPU:0 PID:1930 Comm:systemd-udevd 被污染:G C O 4.9.35+gb226445 #1
    [19.317863]硬件名称:BMMWDC v1 (DT)
    [19.317865]任务:ff80003c66a640 task.stack:ff80003c6b0000
    [19.317874] PC 位于 spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.317882] LR 位于 spidev_probe +0x1d0/0x250 [spidev]
    [19.317885] PC:[ ] LR:[ ]状态:40000145
    [19.317886] sp:ff80003c6b3a70
    [19.317890] X29:ff80003c6b3a70 x28:00000000024000c0
    [19.317894] X27:ff000009d5e000 x26:0000000000000124
    [19.317898] x25:000000000001 x24:ff80003c6b3e58
    [19.317902] x23:000000000009 x22:ff000000d14060
    [19.317905] x21:000000000000 x20:ff80003c85e000
    [19.317909] x19:ff000000d13290 x18:000000000001
    [19.317913] X17:000000000001 x16:000000000019
    [19.317916] x15:ff0000092d1000 x14:0000fffffff0
    [19.317920] X13:ff0000093c22e8 x12:000000000030
    [19.317924] x11:01010101010101 x10:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.317928] x9:02fefeff01fefex8:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.317931] x7:feff756463686f72 x6:0000000000008080
    [19.317935] x5:808000000000000000 x4:00000000000000000000
    [19.317939] x3:ff000000d13420 x2:0000000000004451
    [19.317942] x1:ff80003c66a640 x0:0000000000000000

    [19.317945]--[结束线迹 ba151244acb13ceb ]--
    [19.317947]呼叫追踪:
    [19.317951]异常堆栈(0xff80003c6b38a0至0xff80003c6b39d0)
    [19.317955] 38a0:ff000000d13290 000100000000 ff80003c6b3a70 ff000000d11374
    [19.317959] 38c0:ffff80003c6b3960 ffff80003c6b38fe ffff3c80006b39f0 ffffff80003c6b39f0
    [19.317964] 38e0:ffff3c80006b39c0 00000000ffffffd8 4554535953425553 4544006970733d4d
    [19.317968] 3900:70732b3d45434956 302e306970733a69 ff80003c6b3900 ff000000d14060
    [19.317972] 3920:00000000 000000000906ff00 ffffff80003c6b39a0 ff000008a7eec8
    [19.317976] 3940:000000000000 ff80003c66a640 00000000000000004451 ff000000d13420
    [19.317980] 3960:000000000000 808000000000000000 0000000000008080 feff7564636866f72
    [19.317984] 3980:7f7f7f7f7f7f7f7f 02fefeff01fefeff 7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f101010101
    [19.317988] 39a0:000000000030 ffff0000093c22e8 00000000fffffff0 ff0000092d1000
    [19.317991] 39c0:000000000019 000000000001
    [19.318000][ ] spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.318008][ ] SPI_drv_probe +0x78/0xc8
    [19.318014][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [19.318017][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [19.318023][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [19.318028][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [19.318033][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [19.318037][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [19.318041][ ]__SPI_REGISTER_DRIVER+0x58/0x60
    [19.318050][ ] spidev_init+0x88/0x1000 [spidev]
    [19.318056][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [19.318062][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [19.318068][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [19.318073][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [19.318076][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [19.319169] spidev spi0.2:buggy DT:spidev 直接列在 DT 中
    [19.319231]------ [在此处剪切]-----
    [19.319249]警告:CPU:0 PID:1930、网址为/home/build/ls1012a-yocto/build_ls1012a/tmp/work-shared/bmm-wdc-v1/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:757 spiDEV_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.319260]链接的模块:spidev (+) wpandev (O) CRC_CCITT wlcore_SDIO PFE (C++)

    [19.319267] CPU:0 PID:1930 Comm:systemd-udevd 被污染:G WC O 4.9.35+gb226445 #1
    [19.319269]硬件名称:BMMWDC v1 (DT)
    [19.319271]任务:ff80003c66a640 task.stack:ff80003c6b0000
    [19.319280] PC 位于 spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.319288] LR 位于 spidev_probe +0x1d0/0x250 [spidev]
    [19.319291] PC:[ ] LR:[ ]状态:40000145
    [19.319293] sp:ff80003c6b3a70
    [19.319297] X29:ff80003c6b3a70 x28:00000000024000c0
    [19.319301] X27:ff000009d5e000 x26:0000000000000124
    [19.319304] x25:000000000001 x24:ff80003c6b3e58
    [19.319308] x23:000000000000000a x22:ff000000d14060
    [19.319312] x21:000000000000 x20:ff80003c84b000
    [19.319315] x19:ff000000d13290 x18:000000000001
    [19.319] X17:000000000001 x16:000000000019
    [19.319323] x15:ff0000092d1000 x14:0000fffffff0
    [19.319326] X13:ff0000093c22e8 x12:000000000030
    [19.319330] x11:0101010101010101 x10:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.319334] x9:02fefeff01fefeff x8:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [19.319338] x7:feff756463686f72 x6:0000000000008080
    [19.319341] x5:808000000000000000 x4:0000000000000000
    [19.319345] x3:ff000000d13420 x2:0000000000004595
    [19.319348] x1:ff80003c66a640 x0:0000000000000000

    [19.319351]--[末尾线迹 ba151244acb13cec ]--
    [19.319353]呼叫追踪:
    [19.319357]异常堆栈(0xff80003c6b38a0至0xff80003c6b39d0)
    [19.319361] 38a0:ff000000d13290 000100000000 ff80003c6b3a70 ff000000d11374
    [19.319366] 38c0:ffffff80003c6b3960 ffff80003c6b38fe ff3c6b39f0 ffffff80003c6b39f0
    [19.319370] 38e0:ffff3c80006b39c0 00000000ffffffd8 4554535953425553 4544006970733d4d
    [19.319375] 3900:70732b3d45434956 322e306970733a69 ff80003c6b3900 ff000000d14060
    [19.319379] 3920:00000000 000000000906ff00 ffffff80003c6b39a0 ff000008a7eec8
    [19.319382] 3940:0000000000000000 ff80003c66a640 00000000000000004595 ff000000d13420
    [19.319386] 3960:000000000000 808000000000000000 000000008080 feff7564636866f72
    [19.319391] 3980:7f7f7f7f7f7f7f7f 02fefeff01fefeff 7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f101010101
    [19.319395] 39a0:000000000030 ff0000093c22e8 00000000fffffff0 ff0000092d1000
    [19.319397] 39c0:000000000019 000000000001
    [19.319406][ ] spidev_probe +0x1d4/0x250 [spidev]
    [19.319415][ ] SPI_drv_probe +0x78/0xc8
    [19.319420][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [19.319424][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [19.319430][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [19.319435][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [19.319440][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [19.319443][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [19.319448][ ]__SPI_REGISTER_DRIVER+0x58/0x60
    [19.319457][ ] spidev_init+0x88/0x1000 [spidev]
    [19.319463][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [19.319469][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [19.319475][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [19.319480][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [19.319484][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [20.266359] PFE_HW_INIT
    [20.291000]类版本:20.
    [20.29332] TMU 版本:1011231
    [20.307058] BMU1版本:21.
    [20.310845] BMU2版本:21.
    [20.318835] EGPI1版本:50
    [20.322899] EGPI2版本:50
    [20.325280] HGPI 版本:50
    [20.334634] HIF 版本:10.
    [20.336878] HIF NOPCY 版本:10.
    [20.346624] BMU_init (1)完成
    [20.348939] BMU_init (2)完成
    [20.36432] class_init ()完成
    [20.393389] TMU_init ()完成
    [20.395966] GPI_init (1)完成
    [20.395969] GPI_init (2)完成
    [20.395972] GPI_init (HIF)完成
    [20.395973] BMU_ENABLE (1)完成
    [20.395974] BMU_ENABLE (2)完成
    [20.395977] PFE_HIF_lib_init
    [20.396116] PFE_HIF_INIT
    [20.396118] PFE_HIF_ALLOC_DEScr
    [20.396296] PFE_HIF_INIT_BUFFERS
    [20.396985] PFE_firmware_init
    [20.411653] PFE_LOAD_ELF
    [20.411659] PE_LOAD_DDR_SECTION:加载地址(3fb0000)和 elf 文件地址(ff000009f0a000) rcvd
    [20.451988] PFE 二进制版本:PFE_ls1012a_slespath_03
    [20.451989] PFE_LOAD_ELF
    [20.452844] PFE_Ctrl_init
    [20.452847] PFE_Ctrl_init 已完成
    [20.452849] PFE_eth_init
    [20.466794]无法在虚拟地址00000028处处理内核 NULL 指针解除引用
    [20.466797] PgD = ffff80003c699000
    [20.466801][00000028]* PgD=00000000000000000000

    [20.466805]内部错误:Oops:96000004 [#1]抢占 SMP
    [20.466819]链接模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 rfkill spidev wpandev (O) CRC_CCITT wlcore_SDIO PFE (C++)
    [20.466826] CPU:0 PID:1935 Comm:systemd-udevd 被污染:G WC O 4.9.35+gb226445 #1
    [20.466828]硬件名称:BMMWDC v1 (DT)
    [20.466830]任务:ff80003c6ce80 task.stack:ff80003c6f8000
    [20.466886] PC 位于 PFE_eth_MDIO_READ+0x20/0x160 [PFE]
    [20.466933] LR 位于 PFE_eth_init+0x518/0x918 [PFE]
    [20.466935] PC:[ ] LR:[ ]状态:80000145
    [20.466937] sp:ff80003c6fb910
    [20.466941] X29:ff80003c6fb910 x28:0000000000000000
    [20.466945] X27:ff8000399bb518 x26:0000000000000000
    [20.466948] x25:000000000003 x24:ff80003c780000
    [20.466952] x23:000000000000 x22:0000000000000000
    [20.466956] x21:000000000000 x20:ff8000399ba800
    [20.466959] x19:000000000000 x18:000000000030
    [20.466963] X17:00000000000000000001 x16:0000000000000019
    [20.466967] x15:ffffffffffffffffffffffffffffff x14:ffff80003c6fb9fc
    [20.466970] X13:ff80003c6fb9f4 x12:000000000020
    [20.466974] x11:ff80003c6fb950 x10:ff80003c6fb950
    [20.466978] x9:0000ffffffd8 x8:fffffffffffffffffffffffe
    [20.466982] x7:ff80003c6fb9e8 x6:ff80003c6fb9f2
    [20.466985] x5:000000000000 x4:0000000000000000
    [20.466989] x3:ff0000086e9940 x2:0000000000000000
    [20.466992] x1:000000000000 x0:000000000000

    [20.466996]进程 systemd-udevd (pid:1935、栈限制= 0xff80003c6f8000)
    [20.466999]堆栈:(0xff80003c6fb910至0xff80003c6fc000)
    [20.467003] B900:ff80003c6fb950 ff000000cc6bf8
    [20.467007] B920:ff8000399ba000 ff8000399ba800 ff000000cd086c ff8000399ba478
    [20.467011] B940:000000000000 fefeff2f677364 ff80003c6fba00 ff000000cc00ac
    [20.467015] B960:ff38000780000 00000000000000000000 00000000000000000002 ff80003fdf1910
    [20.467019] b980:ff000000cceed0 ff000000cd156c 0000000000000118 ff000000cd14d8
    [20.467023] b9a0:ff000000cd0840 ff80003fdf2538 ff000000cd1574 000000000000
    [20.467027] b9c0:0000000600000000 0000000000000000 2d6132313031736c ff000000cc0030
    [20.467031] b9e0:ffff80003c780000 2d6132313031736c 0000303a30 ffff80003c688cc0
    [20.467036] ba00:ffff80003c6fba20 ff000000cc924c 0000000000000000 000000000000000000000002
    [20.467040] ba20:ffff80003c6fbae0 ff0000086c9c38 000000000000fffffffffe ffff80003d72e410
    [20.467044] ba40:ff000000cd0480 ff000000cd04a8 0000000000000007 ff3c80006fb58
    [20.467048] ba60:0000000000000001 0000000000000124 ff000009c4b000 00000000024000c0
    [20.467052] ba80:00000000090f0a10 ff80003d72e410 ff80003c3c6fbac0 0000000400000004
    [20.467056] baa0:000083400000 000083ffff ffffffff7dfffe802b0c 0000000000000200
    [20.467060] bac0:000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 000000000000000000000000
    [20.467064] bae0:ffff3c80006fbb10 ff0000086c7ef0 ff80003d72e410 ff00000940c000
    [20.467068] bb00:000000000000 ff00000940c000 ffff80003c6fbb50 ff0000086c8104
    [20.467072] bb20:ff80003d72e410 ff000000cd04a8 ff80003d72e470 000000000000
    [20.467077] bb40:ff00000935c000 ff0000086c5f10 ff80003c6fb80 ff0000086c5f04
    [20.467081] bb60:000000000000 ff000000cd04a8 ff0000086c8048 ff3c80006fbd0
    [20.467085] bb80:ffff80003c6fbc0 ffff0000086c7790 ff000000cd04a8 ff80003cb2a840
    [20.467089] bba0:ff00000935c610 ff000008cac560 ff80003d5c48a8 ff80003d6be2a8
    [20.467094] bbc0:ffff3c80006fbbd0 ffff0000086c7380 ff3c80006fbc10 ffff0000086c88c0
    [20.467098] bbe0:ff000000cd04a8 ff000000cddb000 ff80003c6ce80 ff80003c48df00
    [20.467102] bc00:000000000001 ff80003c48df00 ff80003c6fbc30 ff0000086c9b88
    [20.467106] bc20:000000000000 ff000000cdb000 ff80003c6fbc40 ff000000cdb014
    [20.467110] BC40:ffff80003c6fbc50 ff000008083900 ffff80003c6fbcc0 ff000008176f38
    [20.467115] bc60:ff000000cd0540 ff0000092d4000 ff80003caf1048 ff0000081984c0
    [20.467119] bc80:ffff3c80006fbca0 ff0000081bbf8c ff3c80006fbcc0 ffff000008176f0c
    [20.467123] bca0:ff000000cd0540 ff0000092d4000 ff80003caf1048 ff000000cd0590
    [20.467128] bcc0:ffff3c80006fbcf0 ffff00000813cd54 fffffffcaf380001000 ff000000cd0540
    [20.467132] bce0:ffff80003caf1048 ff000000cd0590 ff80003c6fbe10 ff00000813d440
    [20.467136] bd00:000000000000 00000000000000000007 0000ff8dc668f0 0000ff8dba3aa4.
    [20.467140] bd20:000080000008000000000 000000000015 0000000000000123 0000000000000111
    [20.467144] bd40:ff000008cc2000 ffff80003c6ce80 00000000fffffffb ff80003c753e00
    [20.467148] bd60:0000fffffff4 ff80003c753e00 ff000000000072 ff800000000064
    [20.467152] bd80:ff00000000006e ff00000000003f ff000000000018 ff000000cd0710
    [20.467156] bda0:ff000000cd06c0 00000000001a 0000000000007ffffff 000000000000000000000003
    [20.467161] bdc0:0000000000000123 ff0000081fb1f8 ff80003c6fb10 00000000000000000000
    [20.467164] bde0:000000000000 0000000000000000 00000000000000000000 000000000000000000000000
    [20.467168] be00:000000000000 0000000000000000 000000000000 ff00000808378c
    [20.467172] BE20:0000000000000200 0000800036b64000 ffffffffffffffffffffffffff00000008087830
    [20.467176] be40:0000000000000200 000000024060 ffff000009c4b000 ff000009c4b000
    [20.467180] be60:000000024060 ff000009c6e960 ff000009c6e848 ff000009c63520
    [20.467184] be80:000000012000 000000017f88 000000000000000000000000 000000000000000000000000
    [20.467188] bea0:0000000000009b20 0000001a00000019 0000001200000015 0000000000000011
    [20.467192] bec0:0000000000000007 0000ff8dc668f0 0000000000000000 00000000000000000007
    [20.467196] bee0:00000000 60ceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    [20.467200] bf00:0000000000000111 000000000038 0101010101010101 0000000000000000000000000000
    [20.467204] bf20:000000000000 ffffffffffffffffffff0000ffffff8daebd98 0000ff8daded00
    [20.467208] bf40:0000ff8dba3a80 0000ff8dc772a8 000000000000073f 0000aaad6ac2910
    [20.467213] bf60:0000ff8dc668f0 0000000000000000 000000020000 0000aaaad6ac2910
    [20.467217] bf80:0000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000001 0000aaaacfa81f28
    [20.467221] bfa0:000000000000 0000ffeb0c9e00 0000ff8dc60260 0000ffeb0c9e00
    [20.467224] bfc0:0000ff8dba3aa4 000080000000 0000000000000007 0000000000000111
    [20.467228] bfe0:000000000000 0000000000000000 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    [20.467230]呼叫跟踪:
    [20.467233]异常堆栈(0xff80003c6fb740至0xff80003c6fb870)
    [20.467238] b740:000000000000 000100000000 ff80003c6fb910 ff000000cc60c8
    [20.467242] b760:ff000009400778 ff80003d5a28f0 0000000000000000 ff0000093f7000
    [20.467246] b780:ffff80003c6fb790 ff000008507058 ff80003c6fb7f0 ff00000826e120
    [20.467250] b7a0:ff8000399a01e0 ff00000906ee18 ff80003d40e700 ff0000093f7000
    [20.467255] b7c0:ffff80003c6fb7e0 ffff00000826f594 ffff80003c6fb850 ff0000085119f8
    [20.467258] b7e0:000000000000 00000000000000000000 000000000000 ff0000086e9940
    [20.467262] B800:000000000000 0000000000000000 ff80003c6fb9f2 ff80006fb9e8
    [20.467266] b820:fffffffffffffffffffffffffe 800000000000ffffffd8 ff3c6fb950 ffff80003c6fb950
    [20.467270] b840:000000000020 ff80003c6fb9f4 ff80003c6fb9fc ffffffffffffffff
    [20.467273] b860:000000000019 000000000001
    [20.467321][ ] PFE_eth_MDIO_READ+0x20/0x160 [PFE]
    [20.467368][ ] PFE_eth_init+0x518/0x918 [PFE]
    [20.467414][ ] PFE_PROBLE+0xac/0x180 [PFE]
    [20.467461][ ] PFE 平台探针+0x26c/0x790 [PFE]
    [20.467469][ ] platform_drv_probe +0x58/b8
    [20.467474][ ] driver_probe_device+0x150/0x2a8
    [20.467477][ ]__driver_attach+bc/0xc0
    [20.467483][ ] BUS_TO_EASE_DEV_0x4c/0x98
    [20.467488][ ] driver_attach+0x20/0x28
    [20.467493][ ] BUS_ADD_DRIVER+0x1c0/0x230
    [20.467497][ ] driver_register+0x60/0xf8
    [20.467501][ ]__platform_driver_register+0x40/0x48
    [20.467549][ ] PFE 平台驱动程序初始化+0x14/0x1000 [PFE]
    [20.467554][ ] do_one _initcall+0x38/0x128
    [20.465656561][ ] DO_INIT_MODULE+0x58/0x1a8
    [20.4667567][ ] load_module+0x1e3c/0x22d0
    [20.467571][ ] SYS_FINIT_MODULE+0xa8/0xc0
    [20.467575][ ]__sys_trace_return+0x0/0x4
    [20.467580]代码:a90153f2 a0203f6 f9001bf7 aa0003f3 (f9401414)
    [20.467584]--[末尾迹线 ba151244acb13 ced ]--
    [20.473832] PFE_eth_gemac_reglen()
    [21.379431] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [22.684803] PFE 4000000.PFE eth0:PFE_eth_open
    [22.690714] HIF_process_client_req:注册 client_id 0
    [22.695013] PFE_HIF_CLIENT_REGISTER
    [22.714485] PFE 4000000.PFE eth0:PFE_Gemac_init
    [22.873205] br0:端口1 (eth0)进入阻塞状态
    [22.894978] br0:端口1 (eth0)进入禁用状态
    [22.919446]器件 eth0进入混杂模式
    [22.933120]审核:type=1700审核(1543524170.420:2):dev=eth0 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 GID=0 ses=4294967295
    [22.976818]审核:type=1300审核(1543524170.420:2):arch=c00000b7 syscall=29 Success =yes exit=0 a0=3 a1=89a2 a2=ffed350df8 a3=3068746500307262 items=0=2419 dtty=2426=24295aid =24id =24gid =0=24did =24gid =24gid =24gid =24gid =24gid =24gid =0=0=24490=gid (/usr/sbin/brctl.bridge-utils nid =24did =24did =24did) nid =24did =24gid =24gid =24gid =24gid =24gid =24gid
    [23.058850]审核:type=1327审核(1543524170.420:2):proctitle=627263746C006164696460062723000657683000776C616E30
    [23.702093] br0:端口1 (eth0)进入阻塞状态
    [23.706127] br0:端口1 (eth0)进入转发状态
    [24.112560] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):NAT64:链路未就绪
    [24.180176]审核:type=1325审核(1543524171.728:3):Table=NAT family=2 entries =5
    [24.187229]审核:type=1300审核(1543524171.728:3):arch=c00000b7 syscall=208 Success =是 exit=0 a0=4 a1=0 a2=40 a3=18675870项目=0 p3=2535 pid=2557 aid=4294967295ufs=0=0 aid /usr/sbin/xtables-multi =0 gtid =0 suds=0 (gid = 0) gid = nid = 0=0=0=gid (gid = nid)
    [24.209455]审核:type=1327审核(1543524171.728:3):proproctitle=69707461626C6573002D74006E6174002D4100504F5354524F5554494E47002D73003139322E313382E3235352E3024D6243524454E474E47002E473003003133003139322E3352E3352E245A244524452445245464D64454E342E34244E
    [24.243012] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):NAT64:链路就绪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何控制 wlan_enable 引脚? 您还可以共享.dts 文件吗?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否可以透露完整的 DTS、但以下是相关章节:

    wlan_en_reg:regulator0{
     兼容="稳压器固定";
     reguler-name ="wlan-en-regulator ";
     稳压器最小微伏=<1800000>;
     稳压器最大值微伏=<1800000>;
     /* WLAN_EN GPIO */
     GPIO =<&GPIO1 9 0>;
     /* WLAN 卡特定延迟*/
     启动延迟-us =<70000>;
     使能端高电平有效;
    };

    esdhc0{(&E)
     状态="正常";
     暂停时保持供电;
     不可拆卸;
     最大频率=<50000000>;
     VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;

     #address-cells =<1>;
     #size-cells =<0>;
     wlcore:wlcore@2{
      兼容="ti、wl1837";
      reg =<2>;
      interrupt-parent =<&GPIO1>;
      中断=<11 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
     };
    };

    我已验证 EN 和 IRQ 信号是否正确复用和连接。 WLAN_EN 遵循时序要求。

    检查/proc/interrupts、wl18xx 显示一个非零值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否应用 v4.9内核中可能缺少的此修补程序:
    patchwork.kernel.org/.../

    然后重建模块(主要是 wlcore_sdio.ko)
    我知道这似乎是不相关的、但在没有.NVS 文件条目的情况下、wlcore_SDIO.ko 模块加载在某些电路板上未正确完成。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是要包含链接吗?

    这是否还会解释同一修订版硬件和相同图像之间的开关行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我尝试粘贴链接。 这又是:
    patchwork.kernel.org/.../

    它可能无法解决关闭/打开问题。 为此、您需要探测 wlan_enable 引脚、并确保在"ifconfig wlan0 down"上确实关闭该引脚、然后重新打开"ifconfig wlan0 up"。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认该补丁没有应用到我们正在运行的内容。

    我们使用修补的内核模块重新测试了运行映像的硬件、但行为没有变化。 wlan0接口未出现在任何不工作的硬件上。

    请注意、我还修改了一个电路板、将信号从板载 WL1837MOD 转移到 WL1838MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC 评估板和适配器板。 我们没有修补程序的旧映像在评估硬件上运行良好。

    此时、我相当确定我的问题是由不正确的硬件集成或不良的电路板制造导致的。 您能回答我在最初帖子中提出的三个问题中的任何一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.复位模式感知对 WiFi 功能有多重要? 这三个引脚在工作模式和调试模式之间进行选择、但我们的硬件设计中采用了相应的引脚
    答:这确实可能是您问题的潜在原因。 请参阅以下文档的第3部分、并确保设置为可用状态之一:
    www.ti.com/.../swra448a.pdf

    2.如果未使用 BT,是否所有 BT 相关引脚都可以是 N.C.?
    [Eer]我相信这应该是可以的。

    检查清单要求使用10k 上拉/下拉电阻器。 这是强制性的吗、即较小的值是否会对操作产生影响?
    [ER] 10K 是一个建议值(请参阅上述文档的第4.1节)。 更强的上拉也可能起作用。 您使用什么价值?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了具有内部上拉电阻的 TXS0108E 电平转换器外、我们还使用4.7K 上拉/下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否希望在接下来的几天内对此进行更新、或者我是否应该立即关闭它?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、对于可能导致问题的唯一决定性因素、我们仍然很难确定。

    我们计划使电路板进行 X 射线设计、但除此之外、我们只需修复设计并等待下一个旋转。

    谢谢 Eyal、感谢您的帮助。