主题中讨论的其他器件: PMP、 WL1837、 WL18XXCOM82SDMMC、 TXS0108E
工具/软件:Linux
大家好、
我在某些定制硬件上遇到 WL1837MOD 问题。 它通过一个 SDIO 接口和额外的使能和 IRQ 信号被连接至主处理器(LS1012A)。
问题表现为 wlan0未出现在某些电路板上。 某些电路板没有问题、其他电路板从未有 wlan0接口、而其他电路板有时仅在重启时工作。
我们在每个实例中都使用相同的固件(LS1012A RCW 和 U-boot)和映像(基于 Yocto 的 Linux;从 SD 卡引导)。
我已检查内核启动期间是否检测到该模块:
[2.693888] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
正在加载所需的内核模块:
使用的模块大小
wl18xx 139264 0
wlcore 249856 1 wl18xx
mac80211 462848 2 wl18xx、wlcore
cfg80211 315392 3 wl18xx、wlcore、mac80211
rfkill 368642 cfg80211
wlcore_SDIO 16384 0
spidev 20480 0
PFE 106496 1.
固件文件在映像之间没有变化、据我所知、正在遵循电源定序。
我浏览了 WL18xx 模块硬件集成指南+清单、并遇到了一些问题。
1.复位模式感知对 WiFi 功能有多重要? 这三个引脚在工作模式和调试模式之间进行选择、但我们的硬件设计中采用了相应的引脚
2.如果未使用 BT,是否所有 BT 相关引脚都可以是 N.C.?
检查清单要求使用10k 上拉/下拉电阻器。 这是强制性的吗、即较小的值是否会对操作产生影响?
感谢能提供帮助的任何人!