请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220S
您好!
我注意到、当我运行 WiFi_Doorlock 示例的 OTA 部分时、它可以正常工作。 但是、当我第二次运行 OTA 时、我会收到以下消息。 未发生更新。 为什么会这样呢?
MSG 接收 按客户端 主题:/cc3220/doorlock/b851851d23c6b19b0b98d92ebe13d5e/LockOTA 有效载荷:0 QoS:0 [控制线程]正在启动 OTA ... [OTA 任务] OtaInit:统计信息= 0、0、0 [OTA 任务] OtaInit:调用 Ota_init [OTA 任务] OtaConfig:调用 OTA_set EXTLIB_OTA_SET_OTA_SET_SERVER_INFO、ServerName=api.github.com [OTA 任务] OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_SET_OTA_OTA_STATUS: 从 OTA_RUN_VERSION_STATUS:[OTA_CHECK_OTA_VERSION_STATUS_STATUS_CONTRATE:[OTA_CONTRAL_OTA_CONTRAL_OTA_CONTRA
然后、我再次运行 OTA 已是第三次、现在我只收到以下消息。 为什么会发生这种情况、如何获取新的 OTA 更新?
MSG 接收 按客户端 主题:/cc3220/doorlock/b851851d23c6b19b0b98d92ebe13d5e/LockOTA 有效载荷:0 QoS:0