This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:OTA 不能正常工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753096/cc3220s-launchxl-ota-doesn-t-work-correctly

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!

我注意到、当我运行 WiFi_Doorlock 示例的 OTA 部分时、它可以正常工作。 但是、当我第二次运行 OTA 时、我会收到以下消息。 未发生更新。 为什么会这样呢?

MSG 接收 按客户端

主题:/cc3220/doorlock/b851851d23c6b19b0b98d92ebe13d5e/LockOTA

有效载荷:0

QoS:0

[控制线程]正在启动 OTA ...
[OTA 任务] OtaInit:统计信息= 0、0、0
[OTA 任务] OtaInit:调用 Ota_init
[OTA 任务] OtaConfig:调用 OTA_set EXTLIB_OTA_SET_OTA_SET_SERVER_INFO、ServerName=api.github.com
[OTA 任务] OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_SET_OTA_OTA_STATUS:
从 OTA_RUN_VERSION_STATUS:[OTA_CHECK_OTA_VERSION_STATUS_STATUS_CONTRATE:[OTA_CONTRAL_OTA_CONTRAL_OTA_CONTRA 

然后、我再次运行 OTA 已是第三次、现在我只收到以下消息。 为什么会发生这种情况、如何获取新的 OTA 更新?

MSG 接收 按客户端

主题:/cc3220/doorlock/b851851d23c6b19b0b98d92ebe13d5e/LockOTA

有效载荷:0

QoS:0 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您是否曾尝试在 MCU 复位之前提交更新?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我看到一条消息、说明已提交 Ota 更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在运行应用程序时更改了映像?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 首先、使用.bin 文件刷写 CC3220。 然后、我有第二个版本的代码、只显示不同的版本号-这将转换为 OTA 文件、然后上传到 GitHub。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    我要问的是、如果您在 OTA 文件中的应用程序中包含 OTA 支持功能? 如果不包含 OTA、则第二次使用 OTA 时将不起作用。

    Jesu