工具/软件:Linux
您好,
我想知道哪种类型的数据包会在 WoWLAN 阶段唤醒主机 ? 例如 ,广播、 EAPOL?
是否有任何相关文档提到这一点?
谢谢。
郭南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我想知道哪种类型的数据包会在 WoWLAN 阶段唤醒主机 ? 例如 ,广播、 EAPOL?
是否有任何相关文档提到这一点?
谢谢。
郭南
尊敬的 Saurabh:
1.任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:06:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
2.唤醒发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的任何 UDP 数据包
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:11:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
上述设置是否正确?
郭南
您好 Nathan
1.任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06
2.唤醒发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的任何 UDP 数据包
iw phy0 WoWLAN 使能模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:11
Saurabh
尊敬的 Saurabh:
感谢你的帮助。
我对此有更多问题。
我按如下方式设置 RX 滤波器。
1.任何 发送 到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06
但主机将在 NBNNS (UDP)数据包中唤醒,您知道原因吗?
附件是从 Wireshark 获取的监听器文件。
请给我一些建议。
郭南
尊敬的 Saurabh:
我们进行了一些实验,如下所示:
1.我们设置了任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包的唤醒
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06
2. Windows PC 连接到同一 AP、然后使用 TCP ping 工具对 DUT 执行 ping 操作。 DUT 的 SoC 将被唤醒
3. Windows PC 连接到同一 AP,然后使用 ICMP ping 工具 ping 我们的 DUT。 DUT 的 SoC 将不会被唤醒。
问题是 NBNS 是否会在 TCP WoWLAN 设置下唤醒 SoC?
郭南
尊敬的 Saurabh:
返回到原始问题。
我们不知道为什么 AP 路由器发送 NBNS (UDP)数据包、该数据包将唤醒主机。
因为我们的筛选器仅设置任何 TCP 而不是 UDP 数据包
iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06
总之, 如果我们捕获固件日志 ,您认为它会有所帮助吗?
郭南