This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WILINK8-WIFI-NLCP:WoWLAN 问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684174/linux-wilink8-wifi-nlcp-wowlan-question

器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP

工具/软件:Linux

您好,

我想知道哪种类型的数据包会在 WoWLAN 阶段唤醒主机 ?   例如 ,广播、 EAPOL?

是否有任何相关文档提到这一点?

谢谢。

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ECS 倒角:

    请帮助回答此问题

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您可以在固件中配置 WoWLAN 滤波器。 详情请浏览 :processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Adding_WoWLAN

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    1.任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒

    iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:06:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

     

    2.唤醒发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的任何 UDP 数据包

    iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:11:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

    上述设置是否正确?

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    1.任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒

      iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

     

    2.唤醒发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的任何 UDP 数据包

    iw phy0 WoWLAN 使能模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:11

    Saurabh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢你的帮助。

    我对此有更多问题。

    我按如下方式设置 RX 滤波器。

    1.任何 发送 到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包唤醒

       iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

    但主机将在 NBNNS (UDP)数据包中唤醒,您知道原因吗?  

    附件是从 Wireshark 获取的监听器文件。

    请给我一些建议。

    e2e.ti.com/.../packet.7z

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan,主机是否也在其它数据包上唤醒? 例如 ICMP 回显请求等 ?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们进行了一些实验,如下所示:

    1.我们设置了任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包的唤醒

    iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

    2. Windows PC 连接到同一 AP、然后使用 TCP ping 工具对 DUT 执行 ping 操作。 DUT 的 SoC 将被唤醒

    3. Windows PC 连接到同一 AP,然后使用 ICMP ping 工具 ping 我们的 DUT。 DUT 的 SoC 将不会被唤醒。

    问题是 NBNS 是否会在 TCP WoWLAN 设置下唤醒 SoC?

    郭南

    1. 我們的機台設定iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:



    我们进行了一些实验,如下所示:

    1.我们设置了任何发送到 MAC 38:D2:69:C5:4e:55的 TCP 数据包的唤醒

    iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

    2. Windows PC 连接到同一 AP、然后使用 TCP ping 工具对 DUT 执行 ping 操作。 DUT 的 SoC 将被唤醒

    3. Windows PC 连接到同一 AP,然后使用 ICMP ping 工具 ping 我们的 DUT。 DUT 的 SoC 将不会被唤醒。



    问题是 NBNS 是否会在 TCP WoWLAN 设置下唤醒 SoC?




    郭南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan
    如果设备未在 ICMP 数据包上唤醒,则表明功率过滤器正在过滤 ICMP 数据包。 您将需要检查 NBNS 数据包并查看其是否与您设置的过滤器匹配

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    返回到原始问题。

    我们不知道为什么 AP 路由器发送 NBNS (UDP)数据包、该数据包将唤醒主机。

    因为我们的筛选器仅设置任何 TCP 而不是 UDP 数据包  

    iw phy0 WoWLAN 启用模式38:D2:69:C5:4e:55:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06

    总之, 如果我们捕获固件日志 ,您认为它会有所帮助吗?

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    - 如果设置了 TCP 以外的过滤器,是否仍会接收到数据包?

    -是否有唤醒主机的 NBNS 数据包的数据包转储?

    Saurabh