请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD 您好!
我参考以下文档并检查 PerChanBoMode11ABG-11的设置。
www.ti.com/.../swru422a.pdf
但是、某些计算结果似乎与描述不匹配。
例如、我将查看文档的第13页。
PerChanBoMode11ABG = 40 00 04 70 00 00 00 00 00 00 00 00 18
最后6位为18;因此、11b 的固定 BO 为7dB、11ng 20MHz 2.4GHz 的固定 BO 为7dB、11ng 40MHz 2.4GHz 的固定 BO 为11dB。
但是、"CH01、11、13 BO_MODE = 01 -对于20MHz 和40MHz OFDM、PSAT BO 分别至少为7dB 和9dB。"
我认为这个描述是"CH01、11、13 BO_MODE = 01 -对于20MHz 和40MHz OFDM、PSAT BO 分别至少为7dB 和11dB。"
如果我的理解不正确、请告诉我"9dB"的含义。
我找不到设置与9dB 之间的关系。
此致、
Nomo