This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:INI 文件示例中的 PSAT BO 计算

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684843/wl1801mod-the-calculation-of-psat-bo-in-ini-file-example

器件型号:WL1801MOD

您好!

我参考以下文档并检查 PerChanBoMode11ABG-11的设置。
www.ti.com/.../swru422a.pdf

但是、某些计算结果似乎与描述不匹配。

例如、我将查看文档的第13页。

PerChanBoMode11ABG = 40 00 04 70 00 00 00 00 00 00 00 00 18
最后6位为18;因此、11b 的固定 BO 为7dB、11ng 20MHz 2.4GHz 的固定 BO 为7dB、11ng 40MHz 2.4GHz 的固定 BO 为11dB。
但是、"CH01、11、13 BO_MODE = 01 -对于20MHz 和40MHz OFDM、PSAT BO 分别至少为7dB 和9dB。"

我认为这个描述是"CH01、11、13 BO_MODE = 01 -对于20MHz 和40MHz OFDM、PSAT BO 分别至少为7dB 和11dB。"

如果我的理解不正确、请告诉我"9dB"的含义。
我找不到设置与9dB 之间的关系。


此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    我相信您声称可能存在拼写错误、而 INI 文档中针对上述示例提到的并非11dBm BO。 我将进行交叉检查、并很快返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。
    您是否在我的主题中有任何更新?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    您指出的是正确的。 INI 文档中似乎有拼写错误。 它应该是11dbm 而不是9dbm。 我们将在不久的将来更正文档。 感谢您的讲解

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。
    感谢对该文件的更正。

    此致、
    Nomo