请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:TI-RTOS
大家好、TI FAE、
我最近开发了新的产品使用 CC3220、请参阅演示:CC3220 cc32xx_sdk_1_60_00_04的 network_terminal;我在演示中添加了自动重启功能、器件在获取 IPv4地址后将自动重启;
但是,出现问题时,设备可能会在第一次重新引导时成功,而设备在第二次重新引导时出现故障! 那么、它就不能成功运行!
重新启动功能的代码为:
/*在重新发送 MCU 之前停止网络处理器活动*/
sl_Stop (sl_stop_timeout);
DebugLog ("[Common] CC3220 MCU 复位请求\r\n");
/*重置 MCU 以测试捆绑包*/
PRCMHibernateCycletrigger();
谢谢!!