This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:使用 SDK 演示、CC3220重新引导失败、剂量 SDK 演示出现问题?

Guru**** 2540660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680267/rtos-cc3220-use-the-sdk-demo-cc3220-reboot-failed-dose-sdk-demo-have-problem

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI FAE、  

我最近开发了新的产品使用 CC3220、请参阅演示:CC3220 cc32xx_sdk_1_60_00_04的 network_terminal;我在演示中添加了自动重启功能、器件在获取 IPv4地址后将自动重启;

但是,出现问题时,设备可能会在第一次重新引导时成功,而设备在第二次重新引导时出现故障! 那么、它就不能成功运行!

重新启动功能的代码为:  

 /*在重新发送 MCU 之前停止网络处理器活动*/
 sl_Stop (sl_stop_timeout);


 DebugLog ("[Common] CC3220 MCU 复位请求\r\n");

 /*重置 MCU 以测试捆绑包*/
PRCMHibernateCycletrigger();

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user1889926、

    请参阅 此帖子 、并尝试使用  powerShutdown (uint32_t shutdownTime)功能。

    希望这对您有所帮助!

    -Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、原因是 Flash 大小不够!

    再次感谢您的帮助!