This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200:CC3200 LaunchXL 消耗休眠

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680930/compiler-cc3200-cc3200-launchxl-consumption-hibernate

器件型号:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、开发人员、

我`使用 CC3200 launchXL 来获得最低功耗(通常为4uA)。 我将跟随本教程  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Power_Management_Optimizations_and_Measurements#Software 并设置  g_ActiveUseCase = HIBERNATE_measure;

该示例在可编程电源方面的讲座除外、效果良好。

最小值为73uA、平均值为80uA (峰值是因为我设置了 SET_RTC_as_wk_src (WK_HIB、5、false);从休眠状态复位时、我再次以交替模式设置)

我不知道为什么高消费会是数据表中所说的最低消费。 我已关闭所有跳线、测试会占用此图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 launchpad? 如果是、它的版本是什么?

    alos、您正在使用什么服务包?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    I´m 使用:

    - CC3200-LAUNCHXL 修订版4.1

    - ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想确保您没有使用任何预生产器件来解释您看到的内容。

    cc3200芯片组本身的丝印上有什么?

    应该是 CC3200R1、而不是像 XCC3200这样的其他类型。

    还要确保您的测试设备良好。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在芯片组中、我可以读取 CC3200R1 M2并使用 N6705B 直流电源分析仪进行测试、因此我认为我的设备足以显示低功耗。 我使用3.3V 进行测试、就像这样

    我将使用1.3 SDK。 理论上、只有当您进入休眠模式时、必须接近4uA、否? 或者还有更多步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它看起来确实是生产设备、是的、您应该仅在进入休眠状态时才能看到此数字。

    我正在征求专家的第二意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Iker -
    很抱歉耽误你的时间-
    我想这里的示例=> C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\hib 是您正在使用的示例、是这样吗?
    您报告的内容与其他案例类似-您是否以任何方式修改了示例?
    您能否检查并确保此处调用 Utils_SpiFlashDeepPowerDown? 它在示例中使用(在 main.c 中)-如果它未被调用、则可以是(其中之一) 您看到电流较高的可能原因-您可能还会考虑使用您的应用进行更长的测量、因为平均值会下降、从而让您更好地了解系统的功能。