This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 的 INI 文件参数设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681308/wl1801mod-the-ini-file-parameter-settings-for-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

对于 WL1801MOD 的 INI 文件设置、我们有一些问题。

1.是否有任何参数可用于调整802.11g 和802.11n 的按速率或 MCS 设置的输出功率。

2.是否有任何参数可禁用40MHz 带宽(SISO)的配置?

在 PerSubBandTxTraceTM 设置中、BG1和 BG2的含义是什么?
 这些参数是否与数据表中图1.4中的放大器相对应?


此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    您是否了解过以下文档?
    www.ti.com/.../swru422

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    是的、我们已经阅读了该文档、然后我们对 INI 文件参数设置有疑问。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San
    1.是否有任何参数可用于调整802.11g 和802.11n 的按速率或 MCS 设置的输出功率。
    根据 INI 文档第6节的说明、每个调制可定义每个通道的功率。 因此、您可以为11b/OFDM 速率定义不同的功率、但不能为每个速率定义不同的功率

    2.是否有任何参数可禁用40MHz 带宽(SISO)的配置?


    在 PerSubBandTxTraceTM 设置中、BG1和 BG2的含义是什么?
    如果您使用2.4GHz MIMO 并连接了2根天线、则会出现这种情况

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo