请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD 您好!
对于 WL1801MOD 的 INI 文件设置、我们有一些问题。
1.是否有任何参数可用于调整802.11g 和802.11n 的按速率或 MCS 设置的输出功率。
2.是否有任何参数可禁用40MHz 带宽(SISO)的配置?
在 PerSubBandTxTraceTM 设置中、BG1和 BG2的含义是什么? 
 这些参数是否与数据表中图1.4中的放大器相对应? 
此致、 
Nomo