This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220模块的器件型号

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682175/launchcc3220modasf-part-number-of-the-cc3220-module

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他部件:CC3220MODCC3220SF

您好!

我想知道 Launchpad 板上使用的 CC3220模块的 TI 器件型号是多少。 相同的器件型号模块可以单独购买(不能作为 Launchpad)、也可以直接从 TI 购买吗? 另外、您能否说出用于 CC3220mod 的不同 TI 器件型号之间的差异、如下所述。

此致、

Sourajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourajit -

    LaunchPad 上模块的器件型号是您发布的表中的第一个器件型号。 CC3220MODASF12MONR

    BOM Excel 文件(标题为 WCS028A (CC3220SFM)_BOM.xls)对此进行了说明、您可以在 LAUNCHCC3220MODASF LaunchPad 的设计文件中找到该文件、该文件位于此处=>

    器件型号的差异是使用的器件或天线是否在板上。

    A (MOD 之后)表示模块上存在天线。 F (S 之后)表示模块上存在 CC3220SF)

    如所示:CC3220MODASF12MONR 表示存在天线且-SF 器件处于板载状态。  

    CC3220MODSM2MOBR 意味着不存在天线、并且-S 器件处于板载状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您的回复。 那么、所有这些 MOD 版本和 Launchpad 都可以直接从 TI 购买、对吧?

    此致、
    Sourajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourajit -
    是的。
    请参阅以下链接:
    www.ti.com/.../samplebuy (无天线、CC3220的两种型号均采用模块外形)
    www.ti.com/.../samplebuy (天线、两种型号的 CC3220、采用模块外形)
    www.ti.com/.../launchcc3220modasf (CC3220MODASF LaunchPad、超集器件-我们只制造模块 LaunchPad 的一个变体)

    我们还提供了 QFN 版本的 LaunchPad 以及 S 和 SF 型号: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    谢谢。 现在了解差异。 您还能告诉我 RoHS、绿色、REACH 和 ICE 状态列中的"工作中"是什么意思? 这些模块是否还没有这些合规性?

    此致、
    Sourajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourajit -他们确实如此-我看到您在这方面又做了一篇文章、我将其分配给我们的设计和质量人员、他们正在 TI.com 上对此进行更新-因此我将关闭这篇文章。

    e2e.ti.com/.../682546