This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:将外部 XDS110 (TMDSEMU100-U)连接到 CC3220SF LAUNCHXL

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680458/ccs-cc3220sf-launchxl-attaching-external-xds110-tmdsemu100-u-to-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFTMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将外部 XDS110连接到 CC3220SF LAUNCHXL、以模拟即将交付的某些硬件的设置。  我遇到的问题是 XDS110单元随附的10引脚适配器不太适合 LAUNCHXL、SOP 引脚会干扰适配器版本。  我可以使它正常工作、但它会给连接器施加很大的压力、恐怕我要断开连接器。

我购买了其中一根电缆、并将其连接在 LAUNCHXL 和适配器之间、但 XDS110似乎无法正确感应电压、也无法与器件通信。

连接器

总结一下、我可以让外部 XDS110正常工作、但我正在寻找一种解决方案、因为适配器不太适合、因此可以减轻适配器上的压力。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您可以尝试使用不同的电缆或插座连接器来延长 LaunchPad 上的输入。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    一个选项是使用 此页面上列出的适配器之一。 您可以在此 wiki 页面上阅读有关它们的更多信息。 但是、这些适配器的价格相当高。

    您使用的是 TMDSEMU100-U、它实际上是一个 XDS100调试探针。 虽然这可与 CC3220 LaunchPad 配合使用、但我建议您  改用 TMDSEMU110-U。 它不仅比 XDS100探针更快、而且价格也比订购单个适配器更低。 它与三种不同的适配器捆绑在一起、其中一种适配器可与 CC3220 LaunchPad 配合使用、而不会出现任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    抱歉、这是标题中的一个拼写错误、我无法确定如何修复。

    实际上、我使用的是 TMDSEMU110-U、适配器不适合。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    很抱歉、我不知道这一点、但我现在确实看到了清除问题。 我会尝试修整跳线。 或者、我将用串线连接 SOP 引脚、或者将器件置于4W JTAG 模式、您无需使用任何跳线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您没有引脚间距为可连接 JTAG_IN 的连接器、您仍然可以在2.54接头处将外部 XDS110连接到 JTAG (请参阅跳线 TDI、TDO、TCK、TMS)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、

    这最终是我要使用的解决方案、我已经在使用该接头上的 RX/TX 引脚、我完全不介意我也可以在那里连接 XDS110。 非常感谢您提醒我这是可能的。

    Michael