请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好、香榭丽舍
我的客户询问了基于 CC3220S 的端口基和引脚掩码信息库。 我知道用户可以使用 TI pinMux 工具在 CC3200上生成 portbase&pinmask 值。 但是、当我使用基于 CC3220S 平台的引脚多路复用工具时、它不会生成引脚多路复用.c 我无法获取有关 CC3220S 的 portbase&pinmask 信息。
请问 CC3200和 CC3220S 之间是否存在 GPIO 端口基/引脚掩码差异? 如果 是、我们可以从哪里获取基于 CC3220S 的 GPIO 端口基址(pinmask)信息? 感谢您提前回复!