This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:GPIO 配置与 CC3200不同

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681183/cc3220-gpio-configuration-is-different-with-cc3200

器件型号:CC3220

您好、香榭丽舍

我的客户询问了基于 CC3220S 的端口基和引脚掩码信息库。 我知道用户可以使用 TI pinMux 工具在 CC3200上生成 portbase&pinmask 值。 但是、当我使用基于 CC3220S 平台的引脚多路复用工具时、它不会生成引脚多路复用.c 我无法获取有关 CC3220S 的 portbase&pinmask 信息。

请问 CC3200和 CC3220S 之间是否存在 GPIO 端口基/引脚掩码差异? 如果 是、我们可以从哪里获取基于 CC3220S 的 GPIO 端口基址(pinmask)信息? 感谢您提前回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    如果您需要 CC3220S/F 器件的引脚多路复用配置、请在引脚多路复用中选择 CC3200。 CC3200、CC3220器件的引脚和外设配置相同。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    cc3200和 cc3220在软件和引脚配置位置方面有所不同。

    您仍然可以对 cc3220使用 pinmux 实用程序、但它会生成 您需要在项目上使用的 CC3220S_LAUNCHXL.c/h (与 cc3200中的 pinmux.c/h 不同)。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi 和 Jan、

    感谢您的回复。 我将向客户更新。