This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WL18XX hostap 无法设置5GHz 热点

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678882/linux-wl1837mod-wl18xx-hostap-cannot-setup-5ghz-hotspot

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

我将 TI Arago Linux WL18XX 驱动程序与 TI 4.4.41内核配合使用。 我还在此处使用 Arago 和 WL18XX 构建脚本构建了 hostapd 软件包:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts

我可以在2.4GHz 成功设置 hostapd 热点、现在想创建5GHz 热点。

hostapd 版本为:

/hostapd -v
hostapd v2.6-devel-R8.7_SP3
用于 IEEE 802.11 AP 管理的用户空间守护程序、
IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS 验证器
版权所有(c) 2002-2016、Jouni Malinen 和贡献者 

当我启动具有5GHz 启用的 hostapd.conf 文件的 hostapd 时、会出现以下错误:

./hostapd /tmp/hostapd.conf
配置文件:/tmp/hostapd.conf
[ 1010.962618] wlcore:down
wlan1:接口状态未初始化-> COUNT_update
硬件不支持已配置模式
wlan1:IEEE 802.11硬件不支持已配置模式(2)(hostapd.conf 中的 HW_mode)
无法选择 HW_mode 和信道。 (-2)
wlan1:接口状态 country_update->禁用
wlan1: AP 禁用
wlan1:无法设置接口。
WLAN1:禁用接口状态->禁用
Wlan1:禁用 AP
的 hostapd_free_hapt_data:接口 wlan1未启动
nl80211:deinit ifname=wlan1 disable_11b_比率=0
[1011.062766] wlcore:关闭 

5GHz hostapd 文件是:

#这是我们在
接口=wlan1上配置的 WiFi 接口的名称

#这是网络
SSID=OneTwoThree

#网络密码
短语 wpa_max=testm=nl80211


country_code=US
hw_mode=a
channel=40
ie80211n=1 HT_capab=[HT40-][shortm=10_acm=wm=wm_ac_wm=10_wm_ac_wm=wm=wm=10_w_ac_wm=wm=w_ac_wm=w_cm=10_ac_wm=w_wm=w_wm=w_w_wm=w_wm=w_wm_wm_w_cm=10_ac_w_wm=w_wm=w_wm=w_wm=w_w_wm=w_wm_wm=w_w_wm=wm_c_wm=wm_c_c_cm=10_ac_wm=w_wm=_


















WMM_AC_vi_aifs=2
WMM_AC_vi_cwmin=3
WMM_AC_vi_cwmax=4
WMM_AC_vi_txop_limit=94
WMM_AC_vi_ACM=0
WMM_AC_VO_PAY=2
WMM_AC_WAIT_AC_COMP=3

WMODE=WMODE=WMODE_AC_PAY_AC_PAY_AC_PAY=WMP_AC_PAY=WCCVO_PAY=0 PAY=WMP_PAY_AC_AC_PAY=0 WMP_AC_PAY_COMP=0 WMP_PAY_AC_AC_COMP=WAP_PAY=0 WMP_PAY=WAP_PAY=WMP_COMP_COMP=WAP_COMP







CRDA 已安装、显示 US 是国家/地区代码:

iw reg 获取
全球
国家/地区美国:dfs-FCC
(2402 - 2472 @ 40)、(N/A、30)、(N/A)
(5170 - 5250 @ 80)、(N/A、17)、(N/A)、自动 BW
(5250 - 5330 @ 80)、(N/A、23)、(0ms)、dfs、dfs






自动带宽(5735 - 5835 @ 80)、(N/A、30)、(N/A)(57240 - 63720 @ 2160)、(N/A、40)、(N/A)全球国家/地区美国:DFS-FCC (2402 - 2472 @ 40)、(N/A、30)、(N/A)(40)、(5170
(N)、5320 @@(N)、5320 (N)、50 (N)、50 (N) 自动带宽
(5735 - 5835 @ 80)、(N/A、30)、(N/A)
(57240 - 63720 @ 2160)、(N/A、40)、(N/A)

我做了什么错?要使5GHz 热点模式正常工作、我需要做什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确保我的 CRDA 是最新的、如以下帖子中所示-但它仍然失败:

    e2e.ti.com/.../556341

    我复制了从 WL18xx 系统构建脚本的输出中生成的所有 CRDA 相关二进制文件、并确保我可以将监管域设置为 US 并正确读回。

    wlconf.bin 文件是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、
    您可能需要运行 configure-device.sh 并确保启用5GHz 频段: processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这解决了我的问题。