请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 工具/软件:Linux
我将 TI Arago Linux WL18XX 驱动程序与 TI 4.4.41内核配合使用。 我还在此处使用 Arago 和 WL18XX 构建脚本构建了 hostapd 软件包:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts
我可以在2.4GHz 成功设置 hostapd 热点、现在想创建5GHz 热点。
hostapd 版本为:
/hostapd -v hostapd v2.6-devel-R8.7_SP3 用于 IEEE 802.11 AP 管理的用户空间守护程序、 IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS 验证器 版权所有(c) 2002-2016、Jouni Malinen 和贡献者
当我启动具有5GHz 启用的 hostapd.conf 文件的 hostapd 时、会出现以下错误:
./hostapd /tmp/hostapd.conf 配置文件:/tmp/hostapd.conf [ 1010.962618] wlcore:down wlan1:接口状态未初始化-> COUNT_update 硬件不支持已配置模式 wlan1:IEEE 802.11硬件不支持已配置模式(2)(hostapd.conf 中的 HW_mode) 无法选择 HW_mode 和信道。 (-2) wlan1:接口状态 country_update->禁用 wlan1: AP 禁用 wlan1:无法设置接口。 WLAN1:禁用接口状态->禁用 Wlan1:禁用 AP 的 hostapd_free_hapt_data:接口 wlan1未启动 nl80211:deinit ifname=wlan1 disable_11b_比率=0 [1011.062766] wlcore:关闭
5GHz hostapd 文件是:
#这是我们在 接口=wlan1上配置的 WiFi 接口的名称 #这是网络 SSID=OneTwoThree #网络密码 短语 wpa_max=testm=nl80211 country_code=US hw_mode=a channel=40 ie80211n=1 HT_capab=[HT40-][shortm=10_acm=wm=wm_ac_wm=10_wm_ac_wm=wm=wm=10_w_ac_wm=wm=w_ac_wm=w_cm=10_ac_wm=w_wm=w_wm=w_w_wm=w_wm=w_wm_wm_w_cm=10_ac_w_wm=w_wm=w_wm=w_wm=w_w_wm=w_wm_wm=w_w_wm=wm_c_wm=wm_c_c_cm=10_ac_wm=w_wm=_ WMM_AC_vi_aifs=2 WMM_AC_vi_cwmin=3 WMM_AC_vi_cwmax=4 WMM_AC_vi_txop_limit=94 WMM_AC_vi_ACM=0 WMM_AC_VO_PAY=2 WMM_AC_WAIT_AC_COMP=3 WMODE=WMODE=WMODE_AC_PAY_AC_PAY_AC_PAY=WMP_AC_PAY=WCCVO_PAY=0 PAY=WMP_PAY_AC_AC_PAY=0 WMP_AC_PAY_COMP=0 WMP_PAY_AC_AC_COMP=WAP_PAY=0 WMP_PAY=WAP_PAY=WMP_COMP_COMP=WAP_COMP
CRDA 已安装、显示 US 是国家/地区代码:
iw reg 获取 全球 国家/地区美国:dfs-FCC (2402 - 2472 @ 40)、(N/A、30)、(N/A) (5170 - 5250 @ 80)、(N/A、17)、(N/A)、自动 BW (5250 - 5330 @ 80)、(N/A、23)、(0ms)、dfs、dfs 自动带宽(5735 - 5835 @ 80)、(N/A、30)、(N/A)(57240 - 63720 @ 2160)、(N/A、40)、(N/A)全球国家/地区美国:DFS-FCC (2402 - 2472 @ 40)、(N/A、30)、(N/A)(40)、(5170 (N)、5320 @@(N)、5320 (N)、50 (N)、50 (N) 自动带宽 (5735 - 5835 @ 80)、(N/A、30)、(N/A) (57240 - 63720 @ 2160)、(N/A、40)、(N/A)
我做了什么错?要使5GHz 热点模式正常工作、我需要做什么? 谢谢你。