This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:工作电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677079/cc3120-operating-voltage

器件型号:CC3120

客户对 CC3120的电源规格有疑问。  数据表显示了以下规格。  当无线电发射打开时、我们预计电源会立即出现实质性瞬变。  在极端温度下、这可能是600mV 的压降。  下面的注释表明允许+/-300mV 纹波。  是否有任何其他规格或注释说明这会对传输产生什么影响?  纹波的频率是否存在限制?

适用于 MCU 应用的 CC3120 SimpleLinkTmWi-FiRegistered无线网络处理器、物联网解决方案数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WLAN 性能是指矢量幅度(EVM)性能和杂散发射。
    2.数据表中的注释涵盖了要遵守的关键点

    此致、
    查尔斯·奥