主题中讨论的其他器件:TIDC-CC3200-video
大家好、我对 该软件感兴趣并已下载该软件。 它是 CC3220OV788video-1.0.0-windows-installer.zip、但在该文件中是一个 Windows 可执行文件、用于安装其中打包的所有内容。 我没有任何 Windows 计算机、只希望访问源代码即可。 请考虑改用与平台无关的归档格式、如源代码的 ZIP、否则这是一个不必要的障碍。 谢谢、Ralph。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对 该软件感兴趣并已下载该软件。 它是 CC3220OV788video-1.0.0-windows-installer.zip、但在该文件中是一个 Windows 可执行文件、用于安装其中打包的所有内容。 我没有任何 Windows 计算机、只希望访问源代码即可。 请考虑改用与平台无关的归档格式、如源代码的 ZIP、否则这是一个不必要的障碍。 谢谢、Ralph。
您好、Sarah、我在 Linux 上运行 Windows 可执行文件和葡萄酒来提取文件。
我知道这是一个旧版本的软件、正如您所说的、但是对于 Linux 用户想要的现代版本、安装程序不是一个二进制 blob、它可以在不知道它将执行什么操作的情况下执行。 他们需要一个压缩的 tar 文件、可以使用受信任的程序作为数据而不是代码进行处理。
如果任何解包后步骤都很有用、例如 udev 识别 USB ID、则它们是由 tar 文件中的可读 shell 脚本完成的、可以在运行之前检查。 否则、它会担心创建一次性用户来运行可执行文件、因此它没有权限执行超出该临时用户帐户的任何操作。
您能不能将其传递给 TI SDK 的 Linux 支持端。
谢谢、Ralph。