This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220-VIDEO 摄像机软件:作为 Windows 可执行文件提供的软件

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/876556/cc3220-video-camera-software-software-supplied-as-windows-executable

器件型号:CC3220-VIDEO 摄像机软件
主题中讨论的其他器件:TIDC-CC3200-video

大家好、我对  该软件感兴趣并已下载该软件。 它是 CC3220OV788video-1.0.0-windows-installer.zip、但在该文件中是一个 Windows 可执行文件、用于安装其中打包的所有内容。 我没有任何 Windows 计算机、只希望访问源代码即可。 请考虑改用与平台无关的归档格式、如源代码的 ZIP、否则这是一个不必要的障碍。 谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我们通常还包括 macOS 和 Linux 的安装程序、但这是一个较旧的软件包、最近尚未更新。 如果您需要访问任何文件的帮助、请告知我们。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、我在 Linux 上运行 Windows 可执行文件和葡萄酒来提取文件。

    我知道这是一个旧版本的软件、正如您所说的、但是对于 Linux 用户想要的现代版本、安装程序不是一个二进制 blob、它可以在不知道它将执行什么操作的情况下执行。 他们需要一个压缩的 tar 文件、可以使用受信任的程序作为数据而不是代码进行处理。

    如果任何解包后步骤都很有用、例如 udev 识别 USB ID、则它们是由 tar 文件中的可读 shell 脚本完成的、可以在运行之前检查。 否则、它会担心创建一次性用户来运行可执行文件、因此它没有权限执行超出该临时用户帐户的任何操作。

    您能不能将其传递给 TI SDK 的 Linux 支持端。

    谢谢、Ralph。