请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 我需要使用引脚 SOP2作为输出。
是否有人可以建议需要采取哪些步骤才能实现这一目标?
我在这个论坛上已经尝试了一些现有的答案,但没有成功。
感谢您的帮助。
如需了解、我将定制硬件与 CC3220SF (而不是 LaunchPad)搭配使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Sarah、昨天晚上我终于成功了。
我使用了错误的引脚、因此我在 SW 中配置了错误的引脚。 所以没有问题,只在我这边。
我是如何做到的:
有必要添加
GPIOCC32XX_GPIO_25 | GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH | GPIO_CFG_OUT_LOW
输入
gpioPinConfigs
对进行编码
https://www.ti.com/lit/ug/swru465/swru465.pdf:
也调用
GPIO_WRITE (x、y);
必须正确完成:x 是 gpioPinConfigs 中的数组索引、y 是引脚的0/1状态。 但我想这很清楚。
感谢您的快速回复!
此致
Jiří μ A