This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:RC FPV 模型飞机

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/873575/wl1837mod-rc-fpv-model-airplane

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1801MOD

我需要具有远距离和高数据速率的优质芯片。 我的应用是 RC FPV 模型飞机。 我希望飞机在向控制器流式传输视频并接收控制器发出的命令的同时、可在至少2公里的距离内运行。 控制器和飞机将使用相同的射频收发器芯片。 我估计我将需要20Mbit/s 的数据吞吐量。

我的问题如下:

1) 1)     WL1837MOD 芯片是否适合此应用?

2) 2)您     是否会更强烈地推荐不同的芯片?

3) 3)     双频带 WL1837MOD 芯片在该应用的范围方面是否优于 WL1801MOD 等单频带芯片?

4)     4)什么操作可以最大程度地扩大覆盖范围? WiFi 还是蓝牙? 在2x2 MIMO Wifi 下运行是否是最佳选择?

5) 5)     我还可以做些什么来更大限度地扩大覆盖范围? 例如、我可以使用任何类型的硬件、例如额外的外部 PA、外部 LNA、外部滤波器或推荐的天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该远距离应用、您需要使用 BLE 5.0远距离或低于1GHz 无线电。  WiLink WiFi 或 BT 支持不会为您提供如此远的距离、在露天环境中约为100米。  20Mbit/s 的吞吐量要求非常高、即使使用 BLE 5.0或低于1GHz、您也可以看到更接近1Mbit/s - 500KB/s  在本例中、您需要通过该射频链路执行压缩视频。  您可能会发现这两个资源很有用、首先是选择指南、最后是有关 BLE 5.0远距离功能的视频:

    http://www.ti.com/lit/sg/swat016/swat016.pdf

    https://training.ti.com/long-range-cc2640r2f?keyMatch=LONG

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Travis 回答了我的问题。