Thread 中讨论的其他器件: WL1801MOD
我需要具有远距离和高数据速率的优质芯片。 我的应用是 RC FPV 模型飞机。 我希望飞机在向控制器流式传输视频并接收控制器发出的命令的同时、可在至少2公里的距离内运行。 控制器和飞机将使用相同的射频收发器芯片。 我估计我将需要20Mbit/s 的数据吞吐量。
我的问题如下:
1) 1) WL1837MOD 芯片是否适合此应用?
2) 2)您 是否会更强烈地推荐不同的芯片?
3) 3) 双频带 WL1837MOD 芯片在该应用的范围方面是否优于 WL1801MOD 等单频带芯片?
4) 4)什么操作可以最大程度地扩大覆盖范围? WiFi 还是蓝牙? 在2x2 MIMO Wifi 下运行是否是最佳选择?
5) 5) 我还可以做些什么来更大限度地扩大覆盖范围? 例如、我可以使用任何类型的硬件、例如额外的外部 PA、外部 LNA、外部滤波器或推荐的天线?