请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
您好!
我使用 uniflash_4.6.0 CLI 创建映像并对 CC3220SF Launchpad 进行编程。
除了 SLImagecreater.exe 始终创建映像文件(.sli 文件)的副本、其中一个位于其自己的文件夹(..\uniflash_4.6.0\simplelink\imagecreator\bin)中、另一个位于 project_path\project_name\sl_image\Output 之外、其他所有内容都正常。
如何防止这种情况?
此致
克里克