This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:UNIFLASH

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/873839/cc3220sf-launchxl-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

您好!
我使用 uniflash_4.6.0 CLI 创建映像并对 CC3220SF Launchpad 进行编程。
除了 SLImagecreater.exe 始终创建映像文件(.sli 文件)的副本、其中一个位于其自己的文件夹(..\uniflash_4.6.0\simplelink\imagecreator\bin)中、另一个位于 project_path\project_name\sl_image\Output 之外、其他所有内容都正常。

如何防止这种情况?

此致
克里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、krirk、

    是的、这看起来像默认位置。 在"成功完成"之后、CLI 将显示文件的可用位置。 如果您不想在此处执行此操作、我建议编写一个快速脚本以运行 create image 命令、然后运行一个命令以删除其他位置的文件。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sarah。 因此、没有任何方法可以覆盖默认值。

    此致

    克里克