Thread 中讨论的其他器件:WL1831、 WL1835
有关 WL183XMOD 参考设计的两个问题:
1) 1)我从文档中注意到、必须使用1dB 衰减迹线、大概该参考设计(下图)在其迹线中包含此类损耗、例如没有其他要求?
2) 2)是否适合在 ANT1端口上使用 ANT2 +引线迹线设计(以实现用于单天线 WL1831运行的紧凑设计)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Q1:我将该陈述解释为"我们需要在射频端口(RF_Ant1和 RF_Ant2)上施加1dB 衰减、以重复使用 TI 的监管认证"。 射频端口(RF_Ant1和 RF_Ant2引脚)上的这1dB 损耗 可确保 Tx 功率和杂散辐射符合 TI 认证模块的认证限制。
Q2:是的、两条布线必须为50欧姆。 是的、它们可以互换。 请参阅以下有关射频跟踪路由的指南行。
请遵循以下射频布线建议:
•射频走线必须具有50 Ω 阻抗。
•射频迹线不得有尖角。
•射频走线必须在接地层的两侧射频走线旁边有过孔拼接。
•射频布线必须尽可能短。 考虑到产品外壳材料和接近度、天线、射频引线和模块必须位于 PCB 产品的边缘。
将天线尽可能远离(基于可用空间)并 彼此正交(如参考设计中所示)、以实现更好的天线多样性。
谢谢、
PM