This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL183X 参考设计 ANT1端口上的 ANT2跟踪可实现紧凑型设计?

Guru**** 2518830 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871122/wl1831mod-wl183x-reference-design-ant2-trace-on-ant1-port-for-compact-design

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1835

有关 WL183XMOD 参考设计的两个问题:

1) 1)我从文档中注意到、必须使用1dB 衰减迹线、大概该参考设计(下图)在其迹线中包含此类损耗、例如没有其他要求?

2) 2)是否适合在 ANT1端口上使用 ANT2 +引线迹线设计(以实现用于单天线 WL1831运行的紧凑设计)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:我将该陈述解释为"我们需要在射频端口(RF_Ant1和 RF_Ant2)上施加1dB 衰减、以重复使用 TI 的监管认证"。 射频端口(RF_Ant1和 RF_Ant2引脚)上的这1dB 损耗  可确保 Tx 功率和杂散辐射符合 TI 认证模块的认证限制。

    Q2:是的、两条布线必须为50欧姆。 是的、它们可以互换。 请参阅以下有关射频跟踪路由的指南行。

    请遵循以下射频布线建议:

    •射频走线必须具有50 Ω 阻抗。

    •射频迹线不得有尖角。

    •射频走线必须在接地层的两侧射频走线旁边有过孔拼接。

    •射频布线必须尽可能短。 考虑到产品外壳材料和接近度、天线、射频引线和模块必须位于 PCB 产品的边缘。

    将天线尽可能远离(基于可用空间)并 彼此正交(如参考设计中所示)、以实现更好的天线多样性。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细答复。

    要确认、如果我使用您的参考天线2设计旋转到天线1并将天线2保留为 NC (WL1831或 WL1835 -仅限单天线选项)、这将满足以下建议、包括所需的1dB 衰减、以便 TI 的监管认证可以重复使用?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用它、但需要在路径中放置一个1dB 焊盘(1dB 衰减)。 您可以将焊盘放置在10pF 和天线之间(在 L 和 C -匹配网络之前)。

    谢谢、

    PM