This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:SimpleLink Starter Pro 指令。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784358/cc3220sf-launchxl-simplelink-starter-pro-instructions

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

使用 OOB 连接 CC3320MOD LaunchPad 时、我也遇到了 Galaxy 7电话问题。
我已加载 SimpleLink Start Pro。

我已为 Launchpad 加电并将终端连接到调试端口。 请参阅下面的调试终端报告。
我已进入 WiFi 设置并选择了 mysimplelink-615DB1网络
我在手机上打开了浏览器并键入 http://mysiimplelink.net
这让我访问了演示 Web 服务器、但 Launchpad 上的 LED 和 加速计不起作用。   我将尝试加载屏幕截图。


去年夏天,我第一次体验了这个项目,我和一个老的星系5? 能够很好地连接、更改 LED 并获取加速计。 因为我主要是硬件设计人员、所以我不得不将其放在一边、现在又回到一边。  我看到其他人在论坛上提出同样的问题。
供参考、我已阅读2018年8月 SWRU473版本、但它不能帮助我找到问题。  有些部分我根本不能关注、但仍需要能够编写更详细说明的人员进行审查。

是否有更好的写操作来处理 OOB 并克服安装问题?
Galaxy 7是否存在已知问题?  我的 Galaxy 7中是否有一些安全设置需要更改?

我希望了解 OOB 示例、然后使用我们产品所基于的网络终端示例。 我正在努力提高速度、以便能够帮助固件开发人员。 了解让 TI 演示像先决条件一样在坚硬的缝隙中工作所需的条件。

谢谢、

(Forrest) Lee Erickson
秘书长的报告

调试终端报告:

[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
                                                                               
         ========================================================================================
            开箱即用示例版本:1.00.00.09
         ========================================================================================                                                                               
          芯片:0x31000019
          MAC: 2.0.0.0          
          PHY: 2.2.0.4                    
          NWP: 3.3.0.0                   
          ROM: 0                         
          主机:2.0.1.15                
          MAC 地址:50:F1:4a:61:5d:B1          
         ========================================================================================


                       
                                                                               
[配置任务]上电唤醒

                                      
[配置任务]检测到的器件是 CC3220SF

                              
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1

             
[配置任务]器件作为工作站启动

                               
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在

           
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1

             
[配置任务]器件配置为默认状态

                   
[配置任务]器件以 AP 角色启动

                                
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1

             
[配置任务]主机驱动程序版本:2.0.1.15

                            
[配置任务]构建版本3.3.0.31.2.0.2.2.0.4

                 
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = A
P、1 = SC、2 = AP+SC)
                                                        
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!
     
                                                                           


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的电话屏幕快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Android 版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福里斯特、

    一些建议。 首先、关闭手机上的移动数据。 有时这会导致问题。 其次、使用应用程序将设备配置到接入点、然后尝试到达接入点。 演示。

    请告诉我、这是否有帮助、您有任何幸运、

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已关闭移动数据、但仍然无法完全连接到 OOB 应用程序。
    TI-OOB 的网页会显示、但不控制 LED、也不会获取加速计。

    设备信息显示无 SSID 或 MAC 或 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Forrest、

    您能否共享 Launchpad 的 UART 输出? 您可以通过下载终端应用程序并打开 UART 串行端口来执行此操作。

    BR、
    Vince