主题中讨论的其他器件:CC3220SF
使用 OOB 连接 CC3320MOD LaunchPad 时、我也遇到了 Galaxy 7电话问题。
我已加载 SimpleLink Start Pro。
我已为 Launchpad 加电并将终端连接到调试端口。 请参阅下面的调试终端报告。
我已进入 WiFi 设置并选择了 mysimplelink-615DB1网络
我在手机上打开了浏览器并键入 http://mysiimplelink.net
这让我访问了演示 Web 服务器、但 Launchpad 上的 LED 和 加速计不起作用。 我将尝试加载屏幕截图。
去年夏天,我第一次体验了这个项目,我和一个老的星系5? 能够很好地连接、更改 LED 并获取加速计。 因为我主要是硬件设计人员、所以我不得不将其放在一边、现在又回到一边。 我看到其他人在论坛上提出同样的问题。
供参考、我已阅读2018年8月 SWRU473版本、但它不能帮助我找到问题。 有些部分我根本不能关注、但仍需要能够编写更详细说明的人员进行审查。
是否有更好的写操作来处理 OOB 并克服安装问题?
Galaxy 7是否存在已知问题? 我的 Galaxy 7中是否有一些安全设置需要更改?
我希望了解 OOB 示例、然后使用我们产品所基于的网络终端示例。 我正在努力提高速度、以便能够帮助固件开发人员。 了解让 TI 演示像先决条件一样在坚硬的缝隙中工作所需的条件。
谢谢、
(Forrest) Lee Erickson
秘书长的报告
调试终端报告:
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
========================================================================================
开箱即用示例版本:1.00.00.09
========================================================================================
芯片:0x31000019
MAC: 2.0.0.0
PHY: 2.2.0.4
NWP: 3.3.0.0
ROM: 0
主机:2.0.1.15
MAC 地址:50:F1:4a:61:5d:B1
========================================================================================
[配置任务]上电唤醒
[配置任务]检测到的器件是 CC3220SF
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件作为工作站启动
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件配置为默认状态
[配置任务]器件以 AP 角色启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本:2.0.1.15
[配置任务]构建版本3.3.0.31.2.0.2.2.0.4
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = A
P、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!