This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 模拟引脚保护

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/787481/cc3220mod-cc3220mod-analog-pin-protection

器件型号:CC3220MOD

您好!

我将 CC3220MODSF12MOBR 模块用于我们的产品、其中客户端需要3条 ADC 线路来从某些传感器获取/传感数据。

CC3220MOD 模块总共具有4个 ADC、ADC 输入可耐受高达1.8V 的电压  

因此、在这里、我需要将任何输入 ADC 引脚的电压限制为1.8V 的外部信号。

如何控制外部输出3.3V 传感器输出信号。 根据我的了解、如果输入 ADC 信号电压高于其工作电压、ADC 部分将会损坏。

因此、请建议什么是调节 ADC 电压的最佳方法。

2.另一部分是:在 launchpad 原理图电路中,我认为正在使用 ADC 缓冲电路来提高强度。 此电路的任何其他用例(所连接的是 TI 的 ADC 电路)

请就此提供帮助

此致、

Manjunath

硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、

    您所连接的 ADC 驱动器电路是 TI 实现这一目标的方式。 它是一个缓冲器、可减少信号以满足 ADC 输入规格。 小于1.8V。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 Alexis 的反馈之外、请参阅以下相关文章 :e2e.ti.com/.../634284

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seong Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong Kim:

    随附是我们的一款名为-Konnonnect 的产品的硬件设计文档、其中我们使用的是 Wi-Fi 模块 CC3220MODSF12MOBR 和其他 TI 器件。

    请仔细查看原理图、并就此提供宝贵的反馈、以改进我们的设计并提供优质产品。

    谢谢

    Manjunath

    设计 engineere2e.ti.com/.../Konnect_2D00_Wi_2D00_CRE0023_5F00_2V0_5F00_Schematic_5F00_rev1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath

    请填写 CC3x20设计检查清单: e2e.ti.com/.../swru462f.zip

    如果您仍对设计有疑问/顾虑、请在继续之前填写设计检查清单的所有部分。 然后、您可以回复此主题或打开一个包含详细问题的新主题。  

    此致、

    Alexis