您好!
我将 CC3220MODSF12MOBR 模块用于我们的产品、其中客户端需要3条 ADC 线路来从某些传感器获取/传感数据。
CC3220MOD 模块总共具有4个 ADC、ADC 输入可耐受高达1.8V 的电压
因此、在这里、我需要将任何输入 ADC 引脚的电压限制为1.8V 的外部信号。
如何控制外部输出3.3V 传感器输出信号。 根据我的了解、如果输入 ADC 信号电压高于其工作电压、ADC 部分将会损坏。
因此、请建议什么是调节 ADC 电压的最佳方法。
2.另一部分是:在 launchpad 原理图电路中,我认为正在使用 ADC 缓冲电路来提高强度。 此电路的任何其他用例(所连接的是 TI 的 ADC 电路)
请就此提供帮助
此致、
Manjunath