请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 SDK v1.1。 我有一个具有 msp432和 CC3200的定制板。 我使用 SPI 从 msp324发送数据到 cc3200。 msp432将数据写入 TX 缓冲区、但 cc3200无法读取、msp432给出溢出错误。 是否有人在将此 SDK 与 SPI 配合使用时遇到问题? 可能的解决方案是什么?
MAP_SPIDataGetNonBlocking (GSPI_base、&ulRecvData); Received_data = ulRecvData; g_ucRxBuff[ucRxNdBuffx]= Received_data;