This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200 SPI 不能#39;t 读取

Guru**** 2556060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/782306/ccs-cc3200-cc3200-spi-doesn-t-read

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 SDK v1.1。 我有一个具有 msp432和 CC3200的定制板。 我使用 SPI 从 msp324发送数据到 cc3200。 msp432将数据写入 TX 缓冲区、但 cc3200无法读取、msp432给出溢出错误。  是否有人在将此 SDK 与 SPI 配合使用时遇到问题? 可能的解决方案是什么?

MAP_SPIDataGetNonBlocking (GSPI_base、&ulRecvData);
Received_data = ulRecvData;
g_ucRxBuff[ucRxNdBuffx]= Received_data; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5955449、

    您是否尝试过使用通用 SPI_DEMO SDK 示例? 我还建议更新到最新的 SDK。 这将有助于缩小问题可能来自哪里的范围。


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5955449、

    您仍有问题吗?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用新 SDK 时,我的代码会卡住(lRetVal = ConfigureSimpleLinkToDefaultState();)。 我使用 SDK 1.1。 是的、仍然有相同的问题。 我有3个相同的定制板。  代码在其他两个器件中正常工作。 但最后一个不读取 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有三个板和两个板正常工作、则可能是您的第三个板存在硬件问题。

    如果您的电路板不基于预生产 CC3200芯片(XCC3200x),则没有理由使用最新的 SDK 卡在 configureSimpleLinkToDefaultState()上。 您是否已更新设备内的最新 ServicePack?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但代码会卡住(configureSimpleLinkToDefaultState -> lMode = sl_Start (0、0、0);)。 当我等待太长时间时、它返回-100。 当我将 SDK 版本从1.3更改为1.1时、它得到了修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么版本的 ServicePack? 您是否使用 CC3200芯片的预量产版本?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 CC3200MODR1M2AMOB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在本例中、您在模块中有生产芯片。 在使用情况下、CC3200MOD 是非常常见的制造问题。 我假设您的非功能性电路板在 MOD 和您的电路板之间存在焊接/回流问题。

    您在 MOD 内上传了什么版本的 ServicePack?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5955449、

    几天没有听到过您的声音、您是否解决了您的问题?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到如何获取服务包版本。 我想更改 cc3200、认为硬件可能是原发的、但我无法更改、因为现在没有其他 cc3200。 我仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ServicePack 的版本您可以通过 API sl_DevGet ()使用选项 SL_DEVICE_GENE_BUIUS配置 和 SL_DEVICE_GENE_BUVYUARTICE_VERSION 进行读取。

    1月