This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:WiFi 处于保持模式时、Nwk 缺少电流消耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/787863/cc3120-missing-current-consumption-of-nwk-active-while-wifi-is-in-retention-mode

器件型号:CC3120

我正在尝试估算平台的功耗、但数据表中缺少一些值。 如网络子系统电源管理参考文献所述、有源 cc3120可以处于以下三种模式中:

-网络激活和 WiFi 保持

-网络保持和 WiFi 处于活动状态

-网络激活和 WiFi 激活

在 CC3120的数据表中、我只能找到 CC3120在 NWK 保持和 WiFi 工作模式下的电流消耗。  这些其他值是否在某个地方可用、或者您能否提供它们?

我正在使用 ECDHE_RSA 加密套件估算一个 TLS 握手的能耗。 因此、我假设 CC3120的 NWK 在执行加密算法时功耗确实大于数据表中提供的可用"空闲"电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jori、

    我们不提供这些数字、因为获取这些数字是不可行的。 电源状态取决于网络流量和主机驱动程序活动。 数据表中的空闲连接功率是您提到的3个排列的平均值、因为 NWP 和 WiFi 的功率状态不在用户手中。

    您认为 TLS 是正确的。 整个网络握手需要更长的时间、加密引擎被激活。

    Jesu