请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 我正在尝试估算平台的功耗、但数据表中缺少一些值。 如网络子系统电源管理参考文献所述、有源 cc3120可以处于以下三种模式中:
-网络激活和 WiFi 保持
-网络保持和 WiFi 处于活动状态
-网络激活和 WiFi 激活
在 CC3120的数据表中、我只能找到 CC3120在 NWK 保持和 WiFi 工作模式下的电流消耗。 这些其他值是否在某个地方可用、或者您能否提供它们?
我正在使用 ECDHE_RSA 加密套件估算一个 TLS 握手的能耗。 因此、我假设 CC3120的 NWK 在执行加密算法时功耗确实大于数据表中提供的可用"空闲"电流消耗。