This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 cc3220SF 连接多个 MQTT 服务器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/787691/ccs-cc3220sf-launchxl-connecting-to-multiple-mqtt-servers-with-the-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 CC3220SF 运行一个项目、需要同时与两台 MQTT 服务器进行通信。

为此、我编写了两个单独的 MQTT 客户端任务(注意:这两个任务是完全独立的、并且除了 SDK 中的实际 simplelink MQTT 客户端库- version simplelink_cc32xx_sdk_2_40_02_00)之外、不使用任何重叠代码

这两个任务在不同的时间(大约30秒间隔)创建客户端。

我可以自己创建/连接到每个客户端-但当我尝试逐个创建/连接时、第一个始终成功、第二个创建客户端(MQTTClient_create)始终失败。

问题1. 我可以 使用此最新 SDK 同时创建多少个 MQTT 客户端?

问题2. 是否有办法增加 同时连接的数量?

提前感谢!

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    问题1. 使用简单链接 SDK 时、您只能同时运行一个 MQTT 客户端。

    问题2. 您需要使用某些第三方库(或)使用 TCP 套接字编写您自己的 MQTT 客户端。

    参考我的主题  

    瓦苏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vasu!

    我只需修改我的应用程序即可单独运行每个 MQTT 客户端、这应该不是问题!

    Dave。。