请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在使用 CC3220SF 运行一个项目、需要同时与两台 MQTT 服务器进行通信。
为此、我编写了两个单独的 MQTT 客户端任务(注意:这两个任务是完全独立的、并且除了 SDK 中的实际 simplelink MQTT 客户端库- version simplelink_cc32xx_sdk_2_40_02_00)之外、不使用任何重叠代码
这两个任务在不同的时间(大约30秒间隔)创建客户端。
我可以自己创建/连接到每个客户端-但当我尝试逐个创建/连接时、第一个始终成功、第二个创建客户端(MQTTClient_create)始终失败。
问题1. 我可以 使用此最新 SDK 同时创建多少个 MQTT 客户端?
问题2. 是否有办法增加 同时连接的数量?
提前感谢!
戴夫