我正在与一位在手持设备应用中使用预先认证的 CC3220MODASF 的客户合作。 这是一种应用、该器件设计为手持式器件、但不能紧靠头部。 遥控器、而不是手机。 我们的理解(请确认)是、测试机构可以执行所需的额外 SAR 测试、然后测试机构可以引用在 CC3220MODASF 上执行的原始测试来提交2类允许性更改。
我们的理解是、在连续测试期间、集成 PA 应保持在35%的发送占空比下、以避免其过热和漂移超出规格。 我们还了解到、在正常运行下、CC3220 NWP 将自动[以某种方式]限制传输占空比、以使 PA 保持在其热限值之下。 不过、我不确定 PA 限制算法是如何工作的、这可能会影响 SAR 测试。
我们想知道在 SAR 测试中如何应用占空比校正。 我们是否需要校正高达100%的电压、或者我们是否可以保持在30%-35%的电压水平、因为这是正常运行的正常限制?
请提供建议。
谢谢、
Stuart