This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:手持式 FCC SAR 测试 C2PC

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785321/cc3220moda-handheld-fcc-sar-testing-c2pc

器件型号:CC3220MODA

我正在与一位在手持设备应用中使用预先认证的 CC3220MODASF 的客户合作。  这是一种应用、该器件设计为手持式器件、但不能紧靠头部。  遥控器、而不是手机。  我们的理解(请确认)是、测试机构可以执行所需的额外 SAR 测试、然后测试机构可以引用在 CC3220MODASF 上执行的原始测试来提交2类允许性更改。

我们的理解是、在连续测试期间、集成 PA 应保持在35%的发送占空比下、以避免其过热和漂移超出规格。  我们还了解到、在正常运行下、CC3220 NWP 将自动[以某种方式]限制传输占空比、以使 PA 保持在其热限值之下。  不过、我不确定 PA 限制算法是如何工作的、这可能会影响 SAR 测试。

我们想知道在 SAR 测试中如何应用占空比校正。  我们是否需要校正高达100%的电压、或者我们是否可以保持在30%-35%的电压水平、因为这是正常运行的正常限制?

请提供建议。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stuart、

    在这种特殊情况下、客户将不会使用我们的 ID、因此不需要 C2PC。 相反、他们需要访问 此处、使用第二个链接并使用此表单申请 CC3220MODx 的模块认证。 供参考-"ID 变更"适用于 FCC、"多个列表变更"适用于加拿大。 借助这些数据、客户可以对 SAR 进行差值测试并获取新 ID。  

    对于 SAR 测试、他们只是在寻找电源输出。 实验室将了解如何测量占空比并自行校正。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对于 SAR 测试、他们只是在寻找电源输出。 实验室将了解如何测量占空比并自行校正。"

    我认为您所说的是、测试实验室需要对高达100%的占空比进行校正、以进行我们的 SAR 测试。  请确认吗?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart

    我认为这是正确的、但您应该通过测试实验室进行确认。

    BR、