This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2768825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785540/cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

我正在使用 CC3200MODR1M2AMOBand 您的数据表中说明使用焊锡膏 Sn/3.0 Ag/0.5 Cu。 我可以改用63/37焊锡膏吗? 随附的显示了 PCB 上的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    它看起来附件未成功上载。 关于您的问题、我将咨询我们的封装工程师之一、并与您联系。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    Sn/3.0Ag/0.5Cu 是 SAC 305焊锡膏的缩写形式。 它是一种无铅焊锡膏、熔点约为217-220C。 它可以是类型4及以上(类型是焊球大小)

    63/37焊锡膏是一种熔点为183c 的锡/铅焊料。

    我们使用无铅焊锡膏工艺对器件进行了认证、因此建议使用 SAC 305类型4。

    BR、