This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 命令行界面

Guru**** 2593900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784640/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-command-line-interface

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对 CC3220SF 板 CLI 有疑问。 我正在尝试通过 CLI 将映像下载到电路板中。

我找到了一些文档、如 swru469d.pdf。 这些文档编写了用户选择的 Uniflash 电源 GUI 和 CLI 工具。

我发现 dslite.bat 脚本提供了许多要使用的命令。 但我没有看到用于下载的命令。  

如果我错了、请告诉我应该修改什么。 或者、任何人都可以建议一些我可以阅读的文档。

但是、我在本文档中执行这些步骤的方式。 系统显示此错误。

请参见下图。


有人能帮我解决这个问题吗? 如果我错了,请告诉我该怎么做。

非常感谢。

此致、

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    借助 CC3220器件、您可以使用 Uniflash CLI 创建/更改映像/将映像编程到 sFlash (外部闪存)。 Uniflash 不用于对内部 XIP 闪存进行编程。

    对于较旧版本的 Uniflash 4.2 (与最新版本4.6不兼容)、程序命令如下所示:

    dslite.bat --mode cc3220 project program --name test --port COM3 --dev 

    可在 SWRU469D 找到的当前版本的命令。

    1月