This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 WL1831连接到 FAST (Fast) FAC1200R 路由器时、它一定不能成功连接。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/781461/when-the-wl1831-is-connected-to-the-fast-fast-fac1200r-router-it-must-not-be-successfully-connected

Thread 中讨论的其他器件:WL1831

在 QNX 系统上、当使用 WiFi 模块 WL1831连接到快速(快速) FAC1200R 路由器时、它必须未成功连接、并且只能连接到 FAC1200R;

协议栈崩溃。 崩溃的程序是与 wifi 相关的 wpa_supplicant。 您能否帮助调查此模块是否适合此路线? 此外、帮助排除故障原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    QNX 驱动程序集成/支持由 QNX 提供、而不是直接在本论坛中提供。
    您是否尝试联系 QNX 支持?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不问 QNX、我需要解决 WL1831无法快速连接的问题。 崩溃的程序是与 wifi 相关的 wpa_supplicant。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们不在 QNX 上提供直接支持,也不在 QNX 上运行的 WPA 请求/网络层上提供直接支持。 WPA 请求和网络层与设备驱动程序不同。 您可能需要联系 QNX 论坛或无线 Linux 社区以解决此问题

    谢谢
    Saurabh