请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:WL1831在 QNX 系统上、当使用 WiFi 模块 WL1831连接到快速(快速) FAC1200R 路由器时、它必须未成功连接、并且只能连接到 FAC1200R;
协议栈崩溃。 崩溃的程序是与 wifi 相关的 wpa_supplicant。 您能否帮助调查此模块是否适合此路线? 此外、帮助排除故障原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.